検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-23 / 23

並べ替え
Xシリーズ モジュール計測器用のXシリーズ測定アプリケーションの30日間無料試用ライセンス
Xシリーズ モジュラー・シグナル・アナライザ用Xシリーズ 測定アプリケーションの30日間無料試用ライセンス。

FAQ 2018-07-25

【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

Xシリーズ・シグナル・アナライザ・ソフトウェア・アップデート
ソフトウェア・アップデート、Xシリーズ・シグナル・アナライザ(PXA/MXA/EXA/CXA/MXE)

FAQ 2014-08-14

従来のUIを備えたX-シリーズ シグナル・アナライザ用X-シリーズ 測定アプリケーションの30日間無料試用版
X-シリーズ シグナル・アナライザ用X-シリーズ 測定アプリケーションの30日間無料試用ライセンス。

FAQ 2014-08-01

Which version of the CPRI standard is the N5120A compliant to?
The N5120A is compliant up to v1.1.

FAQ 2013-09-27

Which 89600 VSA version is supported by firmware release A.12.xx on Windows 7?
All 89601B versions should work with firmware release A.12 for Windows 7.

FAQ 2013-04-25

Does the Signal Studio for Pulse Building software run on a National Instruments embedded PXI controller like the one that comes with the N6030A?
Yes, it does. However, the Keysight I/O Libraries may need to be installed as a secondary VISA and then the NI Tulip DLL may need to be enabled.

FAQ 2012-12-30

Can I use Signal Studio for pulse building with Windows® 7?
Windows 7 works with N7620B.

FAQ 2012-12-28

Can multiple software applications communicate with a single N6030A arbitrary waveform generator at the same time?
Only one software application can communicate with the N6030A at a time.

FAQ 2012-12-28

What is preventing the 89600 VSA software, running on a PC, from connecting to an X-Series signal analyzer?
Procedure for connecting from 89600 VSA software to an X-Series signal analyzer.

FAQ 2012-03-16

N9081A Bluetooth®測定アプリケーションでBERテストが適用されるのはいつですか?
BERテストは、PRBS9信号パターンのEDRだけに適用されます。

FAQ 2012-01-22

How do I transfer waveforms, screen images, and measurements from my InfiniiVision oscilloscope to a PC using IntuiLink Data Capture?
Keysight’s free IntuiLink Data Capture software provides an easy way to transfer deep-memory waveform data, screen images, and measurements from your oscilloscope to your PC via the USB, LAN, or GPIB interface.

FAQ 2011-06-06

I have purchased the Segmented Memory option, N5454A, for my InfiniiVision oscilloscope. However, I can’t find the feature in the menus. What can I...
You need to upgrade your oscilloscope to the latest firmware...

FAQ 2010-07-02

Xilinx FPGAダイナミック・プローブに対して、Xilinx Core GeneratorをCore Inserterの代わりに使用するのはどのような場合ですか?
Keysight Trace Core (ATC2)は、標準のIntegrated Logic Analyzer (ILA)挿入フローを使用してユーザ・デザインに挿入されます。

FAQ 2010-01-24

If I already have an E4438C-406 Bluetooth® license, can I upgrade to N7606B Signal Studio Software Bluetooth® without any extra charges?
Yes, you can upgrade to the N7606B Signal Studio Software free of charge.

FAQ 2009-06-09

Why when using the parallel interleave mode and 1 clock per sample, the data seems to be clocked on the opposite clock edge than what the GUI state...
This is a known issue and has been noted for future consideration. The workaround is...

FAQ 2009-02-12

Why is an incorrect version of Signal Studio N7613A, N7612B, and N7606B shown when I use the “Add or Remove Programs” window in “Control Panel” on ...
This Signal Studio version number discrepancy can be ignored, please proceed with your application removal. This error will be corrected with the next version roll.

FAQ 2008-12-02

Can I install Signal Studio license files on the ESG or MXG over GPIB?
No. Signal Studio licenses, perpetual, transportable and time-based cannot be installed using GPIB.

FAQ 2008-10-13

複数のTDRトレースを保存し、波形としてオシロスコープに表示して、現在の測定と比較することはできますか?
複数のTDRトレースを内部フォーマットで保存し、後で参照することも可能...

FAQ 2008-08-03

以前のTDR測定波形を保存しておいて、現在のTDR測定と比較するためにロードすることは可能ですか?
以前のTDR測定波形を保存しておいて、それをオシロスコープにロードして現在の測定と比較することができます。

FAQ 2008-08-03

保存波形に対して、自動測定ができますか?
波形メモリに波形をロードすると、波形上のマーカを使用して、自動測定ができます。

FAQ 2008-08-03

Why doesn't Signal Studio N76xxB software recognize a N76xxA license?
All N76xxB Signal Studio products should recognize the licenses of their equivalent N76xxA products...

FAQ 2008-02-25

How do I update the Scope Connect software and 3000 Series oscilloscope firmware?
Follow these instructions.

FAQ 2007-04-26