Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

Техническая поддержка

Электронные измерения

Поддержка по номеру модели:

Уточнить список

убрать все фильтры

По теме

По типу содержания

По типу оборудования

1-4 из 4

Упорядочить:
What is the operating system used by the handheld spectrum analyzers?
The HSAs use the VxWorks operating system.

FAQ 2012-02-20

Is there PC software available for my handheld spectrum analyzer?
Yes, all HSA models have free, downloadable PC software.

FAQ 2012-02-20

Are the handheld spectrum analyzers supported by 89600 VSA software?
No, the 89600 VSA software does not work with the HSA.

FAQ 2012-02-20

Does the handheld spectrum analyzer PC software support a Windows 7 system?
Yes

FAQ 2012-02-20