検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 44

並べ替え
GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って、GPIB経由でPC上から計測器を自動計測する方法を教えてください。
GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って....

FAQ 2013-06-19

How many Keysight 34970A data acquisition units can be connected to a single PC at a time?
Only one Keysight 34970A can be connected for each RS-232 port on the PC. A GP-IB cable can be used to connect up to 15 units if the GP-IB cable is being referenced by the VEE software. The Benchlink Data Logger 3 software can support up to 4 units...

FAQ 2012-01-25

Excel® でスキャンを制御し、34970Aを使った測定を実行/記録することができますか?
34970A IntuiLinkアドインまたはExcelマクロ言語を使用してください。

FAQ 2011-12-20

Benchlink データロガー・ソフトウェアで接続されている34970Aを認識できません。対処方法は?
測定器を認識できない原因は、Benchlink データロガー・ソフトウェアが34970A測定器との通信媒体としてIOライブラリを使用していることです。

FAQ 2011-12-20

What is the data transfer rate of PXI, PXIe, and AXIe?
PXI-1 has two variants...

FAQ 2010-10-06

VEE Pro: Why can't I talk to an instrument at GPIB address 21?
The reason is that each device on the GPIB has to have a unique address, including the computer's GPIB card.

FAQ 2010-09-09

Can I retrieve data from the 34970A while it is scanning?
No. You can collect data during a scan, stop the scan and then transfer the data.

FAQ 2010-09-09

34970Aにインストールされているモジュールをリモートで確認する方法は?
SCPIコマンドのSYSTem:CTYPe? {100|200|300}またはIVI COMオブジェクトのSystem.CardType( )を使用します。

FAQ 2010-05-16

34980Aデータ収集ユニットのフロント・パネルに測定値を表示できますか?
いいえ

FAQ 2010-05-14

I've written my own text format for SCPI in *.txt. How do I use these for SCPI completion within VEE 9.0. What tool should I use?
You can use the tool found within Keysight.com. Just search using the keyword "Keysight VEE SCPI...

FAQ 2009-11-12

VEE 9.0 has SCPI completion. How do I make my own SCPI command built-in with VEE?
Please refer to the attached Microsoft Word document for a step by step explanation...

FAQ 2009-11-12

How much of data points from my data acquired can I save into one file?
What we observed is that if you log your file into *.csv file, the most no. of points you will be capturing is 65536 points. However, if you are saving into *.txt file, it will depend on the type of...

FAQ 2009-09-29

NI-488.2を利用するアプリケーションをKeysight(またはNI) GPIBカードと共に使用するとき、Keysight IO Libraries Suite のほかにインストールする必要があるソフトウェアはありますか?
他のベンダのコネクティビティソフトウェア、および、ハードウェアがインストールされているかどうかに依存します。

FAQ 2009-08-23

Why Can’t I Open the BenchLink II AgtDB.mdb Database File in Microsoft® Access?
The file is password protected to prevent any changes to be made to the file.

FAQ 2009-03-13

U2300シリーズでは、他にどのようなソフトウェアを使用できますか?
Keysight VEE、LabView、Microsoft Visual Studio、C++ を使用できます。

FAQ 2008-09-22

U2300シリーズがLabViewで動作するには、どのドライバが必要ですか?
U2300シリーズがLabViewで動作するにはIVI-COMドライバが必要です。

FAQ 2008-09-22

U2300/U2500シリーズDAQデバイス用のサンプル・プログラムはありますか?
はい。

FAQ 2008-09-22

VEE PROからPCにインストールしたPCIカードを直接制御できますか?
VEEは、ダイレクトPCIインタフェースを提供していません。PCIバックプレーンに直接アクセスするには、ベンダがMSConfigファイルまたはSystem Configuration Utilityファイルを変更する必要があります。

FAQ 2008-04-21

NI LabVIEW を 82357A USB/GPIB インタフェースと通信させる方法は?
IO ライブラリ・スイートをインストールし、82357A を設定します。NI-VISA をインストールする場合は、この他にもいくつかの設定手順を実行しなければならない場合もあります。

FAQ 2008-01-14

34980のフロント・パネルに、測定値を表示できますか?
いいえ、できません。

FAQ 2007-01-11

測定のスキャン速度を最大にするために、34970Aデータ収集ユニットのフロント・パネル表示をオフにする方法は?
フロント・パネルの操作ボタンでオフにはできませんが、Benchlink Data Logger II Softwareまたはプログラムからリモートでのみオフにできます。

FAQ 2007-01-10

34970Aから直接得ることができる読み値の最大個数は?
34970Aデータ収集ユニットは最大50,000個の読み値を内部メモリに保存できます。

FAQ 2007-01-10

34970Aに対して、構成をダウンロード/アップロードする方法は?
下記の手順に従うと、34970Aに対して構成をダウンロードおよびアップロードできます。

FAQ 2006-12-04

34970A: How do I confirm that my RS-232 cable is working properly?
By placing a short on one end of the RS-232 cable and connecting the other to a PC, you can use Hyperterminal to verify if the cable is working properly.

FAQ 2006-08-29

How can I test the RS-232 connection on my 34970A?
RS-232 connection problems can be in the instrument settings, the instrument COM port hardware, the cable connectors and wiring, the PC COM port and in the program setting.

FAQ 2006-02-02

1 2 次へ