検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-16 / 16

並べ替え
[仕様] U2701A/U2702Aは、メモリ 32Mpts/16Mptsのデータはどうやって確認できますか?また、そのデータは外部に保存できますか?
32Mpts/16Mptsは、Keysight Measurement Managerを使って、外部に保存する事が可能です。

FAQ 2013-06-24

[プログラミング] U2701A/U2702Aは、自作のプログラムで制御することができますか?また、どのように制御するのでしょうか?
U2701A/U2702Aは、専用ソフトウェアのKeysight Measurement Managerの他、Visual Basicなどのプログラムからも制御することができます。

FAQ 2013-06-24

[プログラミング] U2701A/U2702A IVIドライバのプログラミングレファレンスガイドはどこで見つけることができますか?
U2701A/U2702A IVIドライバのプログラミングレファレンスガイドは、ドライバのインストール後に作成されるフォルダにあります。また、弊社のWebサイトからもダウンロード出来ます。

FAQ 2010-11-03

[プログラミング] U2701A/2702Aは、SCPIコマンドを用いての制御は可能でしょうか?
U2701A/U2702Aは、主に、標準付属するソフトウェア(AMM)からの操作を念頭に設計されており、残念ながらSCPIコマンドでの制御には対応していません。

FAQ 2010-11-03

[プログラミング] U2701A/U2702Aのリモート制御プログラムを構築したいと思っています。何か制限はありますか?
残念ながら、Keysight Measurement Managerで出来ていることが、自作プログラムでは実現できない場合があります。

FAQ 2010-11-02

In the programming for the U2701A and U2702A Modular Oscilloscopes, why do I sometimes get a different waveform…
In programming the U2701A/U2702A Modular Oscilloscopes, the waveform is different from the Measurement Manager's (AMM) because....

FAQ 2010-08-09

Are there any programming commands for the U2741A USB Modular Digital Multimeter?
Yes, U2741A supports both SCPI command and IVI-driver for remote instrument control.

FAQ 2010-02-01

I've written my own text format for SCPI in *.txt. How do I use these for SCPI completion within VEE 9.0. What tool should I use?
You can use the tool found within Keysight.com. Just search using the keyword "Keysight VEE SCPI...

FAQ 2009-11-12

VEE 9.0 has SCPI completion. How do I make my own SCPI command built-in with VEE?
Please refer to the attached Microsoft Word document for a step by step explanation...

FAQ 2009-11-12

Where to find the USB modular scopes IVI-COM programming guide?
download the programming guide.

FAQ 2009-09-29

How much of data points from my data acquired can I save into one file?
What we observed is that if you log your file into *.csv file, the most no. of points you will be capturing is 65536 points. However, if you are saving into *.txt file, it will depend on the type of...

FAQ 2009-09-29

When using a U2701A/U2702A USB Modular Oscilloscope, what is the maximum data point of the waveform that I can save ?
When using a U2701A/U2702A USB Modular Oscilloscope, you can save a maximum of 2000 data points for a single channel measurement….

FAQ 2009-02-11

U2300シリーズでは、他にどのようなソフトウェアを使用できますか?
Keysight VEE、LabView、Microsoft Visual Studio、C++ を使用できます。

FAQ 2008-09-22

U2300シリーズがLabViewで動作するには、どのドライバが必要ですか?
U2300シリーズがLabViewで動作するにはIVI-COMドライバが必要です。

FAQ 2008-09-22

U2300/U2500シリーズDAQデバイス用のサンプル・プログラムはありますか?
はい。

FAQ 2008-09-22

VEE PROからPCにインストールしたPCIカードを直接制御できますか?
VEEは、ダイレクトPCIインタフェースを提供していません。PCIバックプレーンに直接アクセスするには、ベンダがMSConfigファイルまたはSystem Configuration Utilityファイルを変更する必要があります。

FAQ 2008-04-21