検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 83

並べ替え
Where can I find the user documentation for the U5340A FPGA Development Kit (FDK)?
The user documentation is installed on your computer with the software.

FAQ 2018-01-18

Can the U4431A MIPI M-PHY protocol analyzer be controlled from an external PC via the AXIe mainframe's USB port?
Yes, the USB connected chassis option (M9502A-U20/M9505A-U20) is a viable connection strategy when using the U4431A M-PHY Protocol Analyzer instrument.

FAQ 2016-07-08

[仕様] U2701A/U2702Aは、メモリ 32Mpts/16Mptsのデータはどうやって確認できますか?また、そのデータは外部に保存できますか?
32Mpts/16Mptsは、Keysight Measurement Managerを使って、外部に保存する事が可能です。

FAQ 2013-06-24

[プログラミング] U2701A/U2702Aは、自作のプログラムで制御することができますか?また、どのように制御するのでしょうか?
U2701A/U2702Aは、専用ソフトウェアのKeysight Measurement Managerの他、Visual Basicなどのプログラムからも制御することができます。

FAQ 2013-06-24

GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って、GPIB経由でPC上から計測器を自動計測する方法を教えてください。
GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って....

FAQ 2013-06-19

How many Keysight 34970A data acquisition units can be connected to a single PC at a time?
Only one Keysight 34970A can be connected for each RS-232 port on the PC. A GP-IB cable can be used to connect up to 15 units if the GP-IB cable is being referenced by the VEE software. The Benchlink Data Logger 3 software can support up to 4 units...

FAQ 2012-01-25

Excel® でスキャンを制御し、34970Aを使った測定を実行/記録することができますか?
34970A IntuiLinkアドインまたはExcelマクロ言語を使用してください。

FAQ 2011-12-20

Benchlink データロガー・ソフトウェアで接続されている34970Aを認識できません。対処方法は?
測定器を認識できない原因は、Benchlink データロガー・ソフトウェアが34970A測定器との通信媒体としてIOライブラリを使用していることです。

FAQ 2011-12-20

[プログラミング] U2701A/2702Aは、SCPIコマンドを用いての制御は可能でしょうか?
U2701A/U2702Aは、主に、標準付属するソフトウェア(AMM)からの操作を念頭に設計されており、残念ながらSCPIコマンドでの制御には対応していません。

FAQ 2010-11-03

[プログラミング] U2701A/U2702A IVIドライバのプログラミングレファレンスガイドはどこで見つけることができますか?
U2701A/U2702A IVIドライバのプログラミングレファレンスガイドは、ドライバのインストール後に作成されるフォルダにあります。また、弊社のWebサイトからもダウンロード出来ます。

FAQ 2010-11-03

[プログラミング] U2701A/U2702Aのリモート制御プログラムを構築したいと思っています。何か制限はありますか?
残念ながら、Keysight Measurement Managerで出来ていることが、自作プログラムでは実現できない場合があります。

FAQ 2010-11-02

What is the data transfer rate of PXI, PXIe, and AXIe?
PXI-1 has two variants...

FAQ 2010-10-06

IO ライブラリ・スイート:SICL、VISA、VISA COM のサンプル・プログラムはどこにありますか?
SICL、VISA、VISA COM を一般的なプログラミング言語で使用しているサンプル・プログラムが、Keysight Developer Network (ADN) で提供されています。

FAQ 2010-09-20

VEE Pro: Why can't I talk to an instrument at GPIB address 21?
The reason is that each device on the GPIB has to have a unique address, including the computer's GPIB card.

FAQ 2010-09-09

Can I retrieve data from the 34970A while it is scanning?
No. You can collect data during a scan, stop the scan and then transfer the data.

FAQ 2010-09-09

In the programming for the U2701A and U2702A Modular Oscilloscopes, why do I sometimes get a different waveform…
In programming the U2701A/U2702A Modular Oscilloscopes, the waveform is different from the Measurement Manager's (AMM) because....

FAQ 2010-08-09

34970Aにインストールされているモジュールをリモートで確認する方法は?
SCPIコマンドのSYSTem:CTYPe? {100|200|300}またはIVI COMオブジェクトのSystem.CardType( )を使用します。

FAQ 2010-05-16

34980Aデータ収集ユニットのフロント・パネルに測定値を表示できますか?
いいえ

FAQ 2010-05-14

Are there any programming commands for the U2741A USB Modular Digital Multimeter?
Yes, U2741A supports both SCPI command and IVI-driver for remote instrument control.

FAQ 2010-02-01

I've written my own text format for SCPI in *.txt. How do I use these for SCPI completion within VEE 9.0. What tool should I use?
You can use the tool found within Keysight.com. Just search using the keyword "Keysight VEE SCPI...

FAQ 2009-11-12

VEE 9.0 has SCPI completion. How do I make my own SCPI command built-in with VEE?
Please refer to the attached Microsoft Word document for a step by step explanation...

FAQ 2009-11-12

How much of data points from my data acquired can I save into one file?
What we observed is that if you log your file into *.csv file, the most no. of points you will be capturing is 65536 points. However, if you are saving into *.txt file, it will depend on the type of...

FAQ 2009-09-29

Where to find the USB modular scopes IVI-COM programming guide?
download the programming guide.

FAQ 2009-09-29

NI-488.2を利用するアプリケーションをKeysight(またはNI) GPIBカードと共に使用するとき、Keysight IO Libraries Suite のほかにインストールする必要があるソフトウェアはありますか?
他のベンダのコネクティビティソフトウェア、および、ハードウェアがインストールされているかどうかに依存します。

FAQ 2009-08-23

Why Can’t I Open the BenchLink II AgtDB.mdb Database File in Microsoft® Access?
The file is password protected to prevent any changes to be made to the file.

FAQ 2009-03-13

1 2 3 4 次へ