这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家交流

技术支持

电子测量

按产品型号支持:

1-25 / 128

排序:
The temperature characteristic test sample program does not work on the 64-bit version of Excel.
Download and use the Tctest64.xlsm

FAQ 2019-08-21

I am using an electronic load to draw current into my DUT, but when I draw current the voltage drops. Why is this happening?
A voltage drop will appear across this impedance as current flows through it in accordance with Ohm’s Law. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

Is it possible to develop specific macros for E5061B to support TRL cal or the unknown thru method under a 9-term calibration method?
Yes, it is possible to perform a user developed 8-term calibration, like TRL, using an external program for the E5061B. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

How to maintain 16195B?
The 16195B which consists of Open, Short, 50 Ω Load and Low-loss Capacitor terminations is calibration kit for LCR Meter/Impedance Analyzer and Network Analyzer (NA). The 16195B itself does not have warranted specification as independent product. Maintenance of the 16195B depends on what instrument you calibrate with 16195B.

FAQ 2017-03-15

E4991B 硬件、软件和固化软件升级
E4991B 阻抗分析仪可用升级选件的完整列表

FAQ 2016-07-26

什么是增强型过载检测和电源跳闸功能?
从 2015 年秋季起,E5061B 选件 115/117/135/137/215/217/235/237 开始标配增强型过载检测和电源跳闸功能。E5061B 选件 3L5 不具备这种功能。

FAQ 2016-01-28

E5061B 硬件、软件和固化软件升级
E5061B ENA 系列网络分析仪可用升级选件的完整列表

FAQ 2016-01-27

微软终止支持 Windows XP,对我的 ENA 有何影响?
自 2014 年 4 月 8 日起,微软已终止对 Windows XP 操作系统的支持,本文将帮助您回答某些重要的问题。

FAQ 2015-07-27

E4990A 硬件、软件和固化软件升级
E4990A 阻抗分析仪可用升级选件的完整列表

FAQ 2015-07-16

How should I set the "Adapter Setting" of the 4294A when using the 16089A/B/C/D/E?
Please set to "NONE".

FAQ 2015-06-09

如何使用 ENA 执行 75 Ω 测量?
您可以将 ENA 的系统特征阻抗变为 75 Ω,然后执行 75 Ω 测量。

FAQ 2015-03-09

When automating markers on the ENA is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance on a Smith Chart?
The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) is not available as an automation query.

FAQ 2014-08-11

什么是 CPU / 存储器 / Windows 操作系统的历史记录?
CPU 类型/内存大小、存储器类型/容量、Windows 操作系统的历史记录等均在表格中列出。

FAQ 2014-04-28

Replacing the 8508A vector voltmeter with the E5061B network analyzer
Measuring the phase difference of an external CW signals is a typical measurement application of the 8508A vector voltmeter.

FAQ 2013-10-14

ENA 6 系列的频率扫描是否提供扫描模式?
不提供,E5061A/62A 和 E5061B 的频率扫描仅提供步进扫描模式。

FAQ 2013-04-25

能否使用 USB 存储器来更新 ENA的固化软件?
这要视型号而定。

FAQ 2012-12-28

Is it possible to programmatically receive the displayed low/high stimulus values when using the "CALC1:MARK:BWID:DATA?" bandwidth query results?
When manually configuring the ENA network analyzer via the Marker – Marker Search – Bandwidth ON, the manual process results in low and high stimulus values as displayed on the analyzer’s front panel.

FAQ 2012-12-20

“电子校准置信度检查”和网络分析仪“系统验证”测试有什么区别?
电子校准置信度检查是测量使用机械校准件或电子校准件进行校准的精度。系统验证测试帮助网络分析仪用户验证他们的网络分析仪是否……

FAQ 2012-12-18

能否在 ENA 中禁用或启用 Windows 的自动登录功能?
能。为了在无域系统中禁用或启用 Windows 的自动登录功能,请执行以下步骤:

FAQ 2012-12-18

Keysight ENA 系列网络分析仪能否覆盖每次扫描结束时的输出源消隐?
能,您可以通过关闭“初始源端口控制”功能来预防回扫上的输出源消隐。

FAQ 2012-12-18

7 系列与 ENA 6 系列有哪些不同特性?
下面是 ENA 7 系列与 ENA 6 系列的不同点。

FAQ 2012-12-11

我能否在 ENA 上安装其它应用软件?
这要视型号而定……

FAQ 2012-12-11

ENA 6 系列选件 100(故障定位)与 ENA 选件 010(时域)有什么不同?
两个选件均能够进行时域转换。ENA 6 系列选件 100 主要用于分析电缆特征.....

FAQ 2012-12-11

在 ENA 6 系列上,能否像 871x 仪器那样使用 Supr Avoid ON/OFF 功能?
不能。该功能始终为 ON(启用)状态。

FAQ 2012-12-11

我应该在何时执行系统恢复?
我应该在何时执行系统恢复?

FAQ 2012-12-11

1 2 3 4 5 6 下一页