이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 134

정렬방식:
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2020-09-08

Keysight I / CV에는 B1500A 드라이버가 있습니까?
아니요.

FAQ 2017-10-31

B1500A는 스위칭 메트릭스 드라이버가 있습니까?

FAQ 2017-10-31

B1500A는 측정추가기능을 지원합니까?

FAQ 2017-10-31

B1500A에 장착 가능한 Capacitor measurement unit(MFCMU)은 몇개인가요?
한개의 MFCMU 장착가능

FAQ 2017-10-25

B1500A에서 커브트레이서 모드를 사용 할 수 있나요?
네.. EasyExpert...

FAQ 2017-10-25

Firmware update error with "Cannot Open another Window"
I cannot update the firmware with the error message; "Cannot Open another Window"

FAQ 2016-08-04

B2900A 제어를 위해 사용 가능한 인터페이스에는 어떠한 종류가 있나요?
GPIB,LAN,USB

FAQ 2016-07-05

1채널 SMU B2900A에 2nd SMU 채널 추가가 가능한가요?
불가능 합니다.

FAQ 2016-07-05

B29000A 시리즈 SMU에 소스메모리 스윕 기능이 있나요?
아니요...

FAQ 2015-10-28

B2901A/02A/11A/12A SMU에 N1294A-021/022 저잡음필터를 사용할 수 있습니까?
아니요...

FAQ 2015-10-28

How does the Microsoft end of support for Windows XP affect my B1500A and B1505A Device Analyzer?
As of April 8, 2014 Microsoft has ceased supporting the Windows XP operating system. This document will provide the information about the migration from Window XP to Windows 7.

FAQ 2014-04-30

What is the difference among data query commands such as ":FETCh?", ":MEASure?", ":READ?", :SENSe:DATA?"?
They have the function to query data similarly but there is some difference among them. Click the above link for details.

FAQ 2013-09-16

What is the difference among Trigger Types on Single View?
Click the above link for details.

FAQ 2013-09-16

What is the equivalent command to "Output after Sweep" parameter on "Sweep" dialog?
It should be [:SOURce]:FUNCtion:TRIGgered:CONTinuous. Once you send it with the parameter "ON", the parameter is set to "END VALUE".

FAQ 2013-09-16

How can the B2900A Series of SMU source pulses whenever it receives an external trigger signal?
It can do it by configuring a digital I/O pin to be used for an external trigger signal. Click the above link for details.

FAQ 2013-09-16

How to use the interlock to output more than ±42V?
B2900A has interlock detection with the digital I/O on the rear pannel. Click the link for details.

FAQ 2013-09-16

Can the B2900A Series of SMU sweep voltage source by the know on the front panel?
Yes, it's possible by enabiling Immediate V/I Update function. Click the above link for details.

FAQ 2013-09-16

How can I set up Power-on State of the B2901/02/11/12A?
It is possible to store the desired instrument condition as Power-on State. Click the above link for details.

FAQ 2012-11-21

Can I use the triaxial cable with B2900A?
Yes. You can use the triaxial cable by using the N1294A adaptor.

FAQ 2012-11-20

프로그램 메모리에 얼마나 저장이 가능한가요?
B2900 series의 프로그램 메모리는 100Kbyte입니다.

FAQ 2012-10-31

B2901/02/11/12A용 Labview Plag&Play 장비 드라이버를 어디서 받을 수 있나요?
NI 홈페이지에서 받을 수 있습니다.

FAQ 2012-10-31

B2901/02/11/12A에서 6-Wire 저항측정이 가능한가요?
아니요. 안됩니다.

FAQ 2012-10-31

Keysight B2900A Quick I/V software가 Floating low terminal을 지원 하나요?
지원 하지 않습니다.

FAQ 2012-10-31

B2901/02/11/12A에 '찾기' 기능이 제공됩니까?
B2900 series에는 찾기 기능이 없습니다.

FAQ 2012-10-26

1 2 3 4 5 6 다음