이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

주제별

분야별 검색결과

제품 카테고리별

1-25 / 31

정렬방식:
How do I update my X-Series Signal Analyzer Benchtop Software
Software updates for the X-Series Signal Analyzers Benchtop (PXA/MXA/EXA/CXA/MXE/ PXE)

FAQ 2019-05-14

30-Day Free Trial for X-Series Measurement Applications for X-Series Modular Instruments
30-day trial license available for the X-Series measurement applications for X-Series modular signal analyzers.

FAQ 2016-06-09

X-시리즈 측정 어플리케이션을 위한 무료 체험판 라이센스
30일동안 사용 가능한 X-시리즈 측정 어플리케이션을 위한 체험판 라이센스

FAQ 2014-12-19

89600 VSA 의 어떤 버전이 Windows7 을 지원합니까?
A.12.xx 버전 이상의 모든 89601B는 Windows7을 지원합니다.

FAQ 2014-08-25

Does Keysight VEE 9.0 support Windows 7?
Yes. A Keysight VEE patch is currently in development and is tentatively scheduled for release on 2nd quarter of 2010.

FAQ 2013-11-17

Why is an incorrect version of Signal Studio N7613A, N7612B, and N7606B shown when I use the "Add or Remove Programs" window in "Control Panel" on my
This Signal Studio version number discrepancy can be ignored, please proceed with your application removal. This error will be corrected with the next version roll.

FAQ 2013-10-16

N5120A 에서 지원하는 CPRI 규격은 어떤 버젼입니까?
N5120A 는 CPRI standard v1.1 까지 지원됩니다.

FAQ 2013-09-27

N6171A MATLAB Software - Keysight Compatible Instruments
N6171A MATLAB software can be purchased along with a new Keysight instrument or purchased as software to add to an existing instrument.

FAQ 2013-04-29

Does the Signal Studio for Pulse Building software run on a National Instruments embedded PXI controller like the one that comes with the N6030A?
Yes, it does. However, the Keysight I/O Libraries may need to be installed as a secondary VISA and then the NI Tulip DLL may need to be enabled.

FAQ 2012-12-30

Can I use Signal Studio for pulse building with Windows® 7?
Windows 7 works with N7620B.

FAQ 2012-12-28

Can multiple software applications communicate with a single N6030A arbitrary waveform generator at the same time?
Only one software application can communicate with the N6030A at a time.

FAQ 2012-12-28

Where can I find information about Keysight EEsof EDA products?
You can find information about Keysight EEsof products at http://www.keysight.com/find/eesof-products

FAQ 2012-10-19

How to report a VEE bug, serious error or submit an enhancement request effectively?
1. Go to the VEE Help menu and select Customer Feedback option...

FAQ 2012-10-16

세그멘티드 메모리 옵션, N5454A를 구매했습니다. 메뉴에서 찾을 수가 없습니다. 어떻게 해야 하나요?
세그멘티드 메모리는 firmware 5.10 이상에서 동작합니다.

FAQ 2012-07-31

What is preventing the 89600 VSA software, running on a PC, from connecting to an X-Series signal analyzer?
Procedure for connecting from 89600 VSA software to an X-Series signal analyzer.

FAQ 2012-03-16

BER 테스트는 N9081A Bluetooth® 측정 어플리케이션에서 언제 적용합니까?
BER 테스트는 PRBS9 신호 패턴과 관련하여 EDR에만 적용됩니다.

FAQ 2012-01-10

IO Libraries Suite: 지원되는 인터페이스와 작동 시스템은 무엇입니까?
Keysight IO Libraries Support 매트릭스를 확인하십시오.

FAQ 2010-09-08

Does Keysight EEsof EDA support Linux?
Yes, some Keysight EDA products are supported on the Linux platform.

FAQ 2010-05-11

Xilinx FPGA 다이나믹 프로브의 경우, 코어 삽입기 대신 Xilinx 코어 발생기를 사용해야 하는 경우는 언제입니까?
코어 삽입기(Core Inserter)는 파티션을 지원하지 않기 때문에 파티션이 필요한 경우에는 일반적으로 코어 발생기(Core Generator)가 권장됩니다. 코어 발생기는 파티션을 지원하지만 편리성이 훨씬 떨어집니다.

FAQ 2010-01-24

Is VEE able to interpret "," as decimal point in Formula box running under German Windows?
No. Please use "." as decimal point as per international standard.

FAQ 2009-11-17

IntuiLink Data Capture를 이용하여 InfiniiVision 오실로스코프에서 PC로 파형, 스크린 이미지 및 측정 결과를 전송하려면 어떻게 합니까?
키사이트의 무료 IntuiLink Data Capture 소프트웨어는 USB, LAN 또는 GPIB 인터페이스를 통해 오실로스코프에서 PC로 딥 메모리 파형 데이터, 스크린 이미지 및 측정 결과를 쉽게 전송할 수 있는 툴을 제공합니다.

FAQ 2009-06-16

Why when using the parallel interleave mode and 1 clock per sample, the data seems to be clocked on the opposite clock edge than what the GUI state...
This is a known issue and has been noted for future consideration. The workaround is...

FAQ 2009-02-12

How do I do transfer my Keysight EEsof EDA products from one platform to another?
Codeword platform transfers are best arranged by contacting Keysight EEsof EDA Business Support.

FAQ 2009-02-04

Is training available for Keysight EEsof EDA products?
Yes, Keysight EEsof EDA Customer Education and Services provides training.

FAQ 2009-01-22

Signal studio license file 을 GPIB 로 설치할 수 있나요?
아니요. Keysight License Manager 를 이용하여 LAN 으로 가능합니다. 혹은 MXG 의 경우는 USB 로도 가능합니다.

FAQ 2009-01-12

1 2 다음