検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-11 / 11

並べ替え
Why isn’t the unit being discovered by VSA software hosted inside the instrument itself?
Check to see if Keysight Technologies is returned from the analyzer as part of the *IDN query.

FAQ 2016-07-08

【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

Does Keysight VEE 9.0 support Windows 7?
Yes. A Keysight VEE patch is currently in development and is tentatively scheduled for release on 2nd quarter of 2010.

FAQ 2013-11-17

How do I transfer waveforms, screen images, and measurements from my InfiniiVision oscilloscope to a PC using IntuiLink Data Capture?
Keysight’s free IntuiLink Data Capture software provides an easy way to transfer deep-memory waveform data, screen images, and measurements from your oscilloscope to your PC via the USB, LAN, or GPIB interface.

FAQ 2011-06-06

IOライブラリ・スイートをアップデートしたら、ENAオプションTDRを外部PCから制御できなくなりました。何が間違っているのでしょうか?
IOライブラリ・スイートをアップデートまたはアンインストールしたことがある場合は、TDRアプリケーションをPCに再インストールしてください。

FAQ 2011-02-07

IO ライブラリ・スイート:SICL、VISA、VISA COM のサンプル・プログラムはどこにありますか?
SICL、VISA、VISA COM を一般的なプログラミング言語で使用しているサンプル・プログラムが、Keysight Developer Network (ADN) で提供されています。

FAQ 2010-09-20

Is VEE able to interpret "," as decimal point in Formula box running under German Windows?
No. Please use "." as decimal point as per international standard.

FAQ 2009-11-17

I've written my own text format for SCPI in *.txt. How do I use these for SCPI completion within VEE 9.0. What tool should I use?
You can use the tool found within Keysight.com. Just search using the keyword "Keysight VEE SCPI...

FAQ 2009-11-12

VEE 9.0 has SCPI completion. How do I make my own SCPI command built-in with VEE?
Please refer to the attached Microsoft Word document for a step by step explanation...

FAQ 2009-11-12

NI-488.2を利用するアプリケーションをKeysight(またはNI) GPIBカードと共に使用するとき、Keysight IO Libraries Suite のほかにインストールする必要があるソフトウェアはありますか?
他のベンダのコネクティビティソフトウェア、および、ハードウェアがインストールされているかどうかに依存します。

FAQ 2009-08-23

Keysight Intuilink VNAは、8753Dネットワーク・アナライザで動作しますか?
Keysight IntuiLink VNAは、ファームウェア・リビジョンが07.14の8753D VNAでのみ正常に動作します。 (06.14は一部制限があります。)

FAQ 2009-07-13