이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

상세 분류

상세분류 제거

산업/기술

분야별 검색결과

1-25 / 172

정렬방식:
P-Series Measurement Uncertainty Calculator
Measurement Uncertainty Calculator for the N1911A and N1912A Power Meters and the N1921A and N1922A Power Sensors.

어플리케이션 노트 2019-09-20

XLS XLS 102 KB
Making Better Models with User Data
This paper details the process of combining MATLAB and the RF System analysis to improve the accuracy of simulations via personalized models.

어플리케이션 노트 2019-03-05

PDF PDF 4.64 MB
Making EMI Compliance Measurements - Application Note
This application note provides an overview of EMI compliance test requirements and measurement approaches.

어플리케이션 노트 2018-10-31

EMI 인증 테스트 대 EMI 사전 인증 테스트 - 어플리케이션 개요(영어)
이 백서는 스펙트럼 분석기가 있는 사내 EMI 사전 인증 테스트 실행의 장점에 대한 이해를 제공하고, 새로운 제품의 EMI 성능에 대해 충분한 평가를 수행하는 과정을 안내하며, 원치 않는 방출을 진단합니다.

어플리케이션 노트 2018-08-07

전도성 및 복사성 측정 수행 어플리케이션 노트(영어)
이 어플리케이션 노트는 복사성 및 전도성 방출 측정 개요와 EMI 사전 인증 테스트에 대한 방법론을 제공합니다.

어플리케이션 노트 2018-08-06

Pulsed Carrier Phase Noise Measurements - Application Note
This application note discusses basic fundamentals for making pulsed carrier phase noise measurements.

어플리케이션 노트 2018-03-09

Testing and Troubleshooting Digital RF Communications Receiver Designs (AN 1314)
This Application Note covers the fundamental measurement principles involved in testing and troubleshooting digital communications receivers, particularly those used in digital RF cellular systems. Measurement setups are provided for receiver performance tests and troubleshooting tips are given.

어플리케이션 노트 2018-01-26

신호 분석 측정 기초, 노이즈 플로어 최적화, 해상도 대역폭 등(영어)
탁월한 통찰력을 위해 신호 분석을 최적화하기 위한 측정 기초를 알아보십시오.

어플리케이션 노트 2017-12-13

Using Advanced Design System to Design an MMIC Amplifier
This AN illustrates the design of a MMIC amplifier, problems faced in designing, simulating, and producing a physical layout of an MMIC circuit, validation steps needed to verify that the physical layout.

어플리케이션 노트 2017-12-05

Preselector Tuning for Amplitude Accuracy in Microwave Spectrum Analysis
This 8 page application note introduces the technique for broadband modulated signals employed in the new MXA signal analyzer.

어플리케이션 노트 2017-12-05

Simulation and Verification of Pulse Doppler Radar Systems - Application Note
Keysight SystemVue illustrates key algorithms in modern Pulsed Doppler radar system design, and also connects to Keysight sources and signal analyzers to verify hardware performance.

어플리케이션 노트 2017-12-01

PDF PDF 10.43 MB
Optimizing RF and Microwave Spectrum Analyzer Dynamic Range - Application Note
This application note defines the elements of spectrum analyzer measurement speed and shows how to choose solution bandwidth and data output format for fast measurements.

어플리케이션 노트 2017-12-01

10 Hints for Making Successful Noise Figure Measurements (AN 57-3) - Application Note
This document will help minimize the uncertainties in your noise figure measurements. Key topics include minimizing extraneous signals, mismatch uncertainties, nonlinearities, and path losses.

어플리케이션 노트 2017-10-20

Average Power Sensor Measurement Uncertainty Calculator - Application Note
Measurement Uncertainty Calculator for the Average Power Sensors (N8481A, N8482A, N8485A, N8481A-CFT, N8482A-CFT, N8485A-CFT, 8481D, 8485D, 8487D, R8486D, Q8486D, E4412A, E4413A, E9300A, E9301A, E9304A, E9300B, E9301B, E9300H, E9301H)

어플리케이션 노트 2017-09-08

XLS XLS 78 KB
Network Analysis - De-embedding and Embedding S-Parameter Networks (1364-1)
At RF and microwave frequencies, it becomes difficult to directly measure devices with nonstandard connectors (for example, devices using surface-mount packaging).

어플리케이션 노트 2017-09-07

구현을 위해 맞춤형 RF, MW 및 아날로그 필터를 합성하는 Genesys S/Filter 소프트웨어(영어)
이 백서는 맞춤형 필터 응답을 구현하는 데 사용되는 키사이트 Genesys S/Filter 설계 소프트웨어의 직접 필터 합성 기능에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-09-23

Educational Overview of RF Power Measurement and Applications - Application Note
RF power measurement is the basic for the study of RF & microwave theories. Understand how RF power meter and sensor works and its applications from the educational perspectives.

어플리케이션 노트 2016-08-22

PDF PDF 4.39 MB
레이다 및 EW를 위한 새로운 펄스 분석 기법 - 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트는 다양한 유형의 펄스 분석을 위한 최고의 툴을 여러 신호와 측정 목표를 위한 디스플레이 및 분석 기법과 함께 설명합니다.

어플리케이션 노트 2016-05-26

Bluetooth Audio Measurement with the U8903B Performance Audio Analyzer - Application Note
This article focuses on the Bluetooth audio measurement applications of the U8903B performance audio analyzer. Bluetooth audio is also part of the whole audio measurement and analysis ecosystem.

어플리케이션 노트 2016-01-28

5 Reasons to Buy the X-Series Noise Figure Analyzer - Flyer
This 2-page flyer lists 5 reasons to buy the X-Series noise figure analyzers

어플리케이션 노트 2016-01-26

PDF PDF 643 KB
Optimizing RF and Microwave Spectrum Analyzer Dynamic Range -- Application Note
The dynamic range of a spectrum analyzer is traditionally defined as the ratio, in dB, of the largest to the smallest signals simultaneously present at the input of the spectrum analyzer that allows measurement of the smaller to a given degree of uncertainty. The signals of interest can either be...

어플리케이션 노트 2015-07-24

Programming with the N937xA PXIe Vector Network Analyzers - Application Note
This application note discusses the process of developing a C# application using an IVI driver as the programming remote driver for the M937xA PXIe vector network analyzer.

어플리케이션 노트 2015-07-07

PDF PDF 4.75 MB
하나로 모든 것을 해결할 수는 없다 – 어플리케이션 노트 (영어)
이 어플리케이션 노트에서는 “하나로 모든 것을 해결할 수 없다”는 주제와 하드웨어 폼 팩터 및 소프트웨어 제품을 통해 테스트 시스템 구성에서 누릴 수 있는 이점에 대해 다루고 있습니다.

어플리케이션 노트 2015-06-08

노이즈 피겨 불확도 계산기
노이즈 피겨 불확도 계산기는 부품에서 시스템에 이르기까지 설계 작업을 지원하기 위해 만들어졌으며, 시스템 성능 향상에 대한 지속적인 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

분석 툴 2015-05-29

Recommendations for Port Setup When Using ADS Momentum and Modelithics Models
This application note is intended to help Advanced Design System (ADS) users using Modelithics models, simulate RF & Microwave circuits. The focus is on finding the optimum port setup for EM simulation of circuit layouts that include surface-mount technology (SMT) devices.

어플리케이션 노트 2015-02-05

PDF PDF 1.43 MB

1 2 3 4 5 6 7 다음