이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 52

정렬방식:
How do I view the streamed/recorded data from my M9203A or M9703B digitizer?
A utility is available that will convert the recorded BIN file to a data format that is compatible with Keysight's 89600 VSA Software. Click on the question above for a fuller description.

FAQ 2019-10-18

What cable do you recommend for the M9203A I/O and Sync connectors?
Keysight cable U5300A-102, one of which is included with every M9203A order. This is 1 meter long, with MMCX (male) to BNC (male) connectors.

FAQ 2019-08-16

How to upgrade your Embedded Controller to Windows 10
You can easily update your Embedded Controller to Windows 10 by swapping out the SSD with a new Windows 10 SSD.

FAQ 2018-06-07

Where can I find the user documentation for the U5340A FPGA Development Kit (FDK)?
The user documentation is installed on your computer with the software.

FAQ 2018-01-18

What software and options do I need to access the FPGA sandbox in my high-speed digitizer?
Digitizer option FDK enables programming access to the on-board FPGA. Click on the question for additional information.

FAQ 2018-01-18

임베디드 컨트롤러 기본 비밀번호란 무엇입니까? 대답: Keysight4u!
Windows 10 Enterprise 2016 LTSB의 관리자 계정을 위한 기본 비밀번호는 “Keysight4u!”입니다. 기본 비밀번호는 누구나 아는 것이기 때문에 보안 개선을 위해 비밀번호를 변경할 것을 권장합니다.

FAQ 2017-11-24

Can the B01 bundle for the M9703B digitizer support 1 GHz of bandwidth?
No, the AXIe carrier board in the B01 bundle contains different assemblies than the standard M9703B board. Click on the link for additional information.

FAQ 2017-08-01

Is there a PDF version available of the user guide for the M9210A? There are issues with the .chm file that is available.
No, there is not a PDF version available for the M9210A user manual. To read the .chm file, it must be downloaded and copied on the local C drive before opening.

FAQ 2017-06-28

PXI, PXIe 및 AXIe의 데이터 전송 속도는 어떻게됩니까?
PXI-1에는 두가지 경우가 있습니다.

FAQ 2017-05-17

DisplayPort 핫 스왑 기능은 어떻게 설정합니까?
M9537A는 부팅할 때 활성화되는 3개의 DisplayPort가 있습니다. 하나의 DisplayPort에서 다른 DisplayPort로 케이블을 이동시키는 경우 새 구성을 활성화하려면 재부팅이 필요합니다.

FAQ 2016-11-21

M9537A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-11-21

AXIe 모듈과 컨트롤러 사이에 빈 슬롯이 있을 때 AXIe 모듈을 표시하려면 어떻게 해야 합니까?
M9537A 컨트롤러와 AXIe 모듈 사이의 슬롯이 비어 있으면 AXIe 모듈을 사용할 수 없게 되고 Windows Device Manager에 에러 메시지가 표시됩니다. 이 문제를 해결하는 방법은 아래와 같습니다.

FAQ 2016-11-21

M9502A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-11-16

How do I fix: unable to change GPIB settings on an M9037A or M9537A Embedded Controller?
Make the following changes...

FAQ 2016-08-27

Can the U4431A MIPI M-PHY protocol analyzer be controlled from an external PC via the AXIe mainframe's USB port?
Yes, the USB connected chassis option (M9502A-U20/M9505A-U20) is a viable connection strategy when using the U4431A M-PHY Protocol Analyzer instrument.

FAQ 2016-07-08

M9505A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

M9514A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

M9521A에 대한 기계 도해는 어디에서 다운로드할 수 있습니까?
파일을 모델링 어플리케이션으로 가져올 수 있습니다.

FAQ 2016-05-31

All M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: M9202A

FAQ 2014-08-12

What type of internal memory is installed into the L4532A/34A LXI Digitizers?
Please refer to the document linked to this page for a comprehensive listing of memory installed into the Keysight L4532A/34A LXI Digitizers.

FAQ 2014-04-07

L453xA: Is there any way to implement LXI class B synchronization over large areas?
The L453xA digitizer does not support LXI class B directly. However consider using...

FAQ 2014-04-07

PXIe 및 AXIe 섀시를 단일 컨트롤러에 함께 연결하려면 어떻게 해야 합니까?
PXIe 및 AXIe 섀시는 다중 구성으로 상호 연결할 수 있습니다.

FAQ 2013-08-07

Why does the chassis Soft Front Panel (SFP) not start when I connect to the chassis with my Windows XP PC?
The Keysight PXIe and AXIe chassis require Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 installed on the PC in order for the SFP to work. Windows XP does not have this loaded automatically. If you are using a Windows XP PC, please install Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 from Microsoft website.

FAQ 2013-07-10

Why is my M9502A or M9505A Soft Front Panel (SFP) displaying error “Unable to open instrument. Driver initialization failed.”
A 32-bit mDNS responder is required for 32-bit applications running on a 64-bit OS when using IOLS 16.2. Installing the 32-bit mDNS responder patch below will add a 32-bit mDNS responder to appropriately resolve mDNS names to an IP address for these applications.

FAQ 2012-10-10

What changed in the Fan Control for the M9502A and M9505A with firmware 1.3.23?
The Fan Speed parameter changed from 8-15 to 35-100.

FAQ 2012-03-27

1 2 3 다음