検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 52

並べ替え
How do I view the streamed/recorded data from my M9203A or M9703B digitizer?
A utility is available that will convert the recorded BIN file to a data format that is compatible with Keysight's 89600 VSA Software. Click on the question above for a fuller description.

FAQ 2019-10-18

What cable do you recommend for the M9203A I/O and Sync connectors?
Keysight cable U5300A-102, one of which is included with every M9203A order. This is 1 meter long, with MMCX (male) to BNC (male) connectors.

FAQ 2019-08-16

How to upgrade your Embedded Controller to Windows 10
You can easily update your Embedded Controller to Windows 10 by swapping out the SSD with a new Windows 10 SSD.

FAQ 2018-06-07

Where can I find the user documentation for the U5340A FPGA Development Kit (FDK)?
The user documentation is installed on your computer with the software.

FAQ 2018-01-18

What software and options do I need to access the FPGA sandbox in my high-speed digitizer?
Digitizer option FDK enables programming access to the on-board FPGA. Click on the question for additional information.

FAQ 2018-01-18

エンベディッドコントローラーのデフォルトパスワードは何ですか?回答:Keysight4u!
Windows 10 Enterprise 2016 LTSBの管理者アカウント用デフォルトパスワードは"Keysight4u!"です。デフォルトパスワードは公開情報なので、セキュリティーの向上のためにパスワードを変更することを推奨します。

FAQ 2017-11-22

Can the B01 bundle for the M9703B digitizer support 1 GHz of bandwidth?
No, the AXIe carrier board in the B01 bundle contains different assemblies than the standard M9703B board. Click on the link for additional information.

FAQ 2017-08-01

Is there a PDF version available of the user guide for the M9210A? There are issues with the .chm file that is available.
No, there is not a PDF version available for the M9210A user manual. To read the .chm file, it must be downloaded and copied on the local C drive before opening.

FAQ 2017-06-28

AXIeモジュールとコントローラーの間に空のスロットがある場合に、AXIeモジュールを表示する方法は?
M9537AコントローラーとAXIeモジュールの間を空のスロットにしている場合は、AXIeモジュールを使用できず、Windowsのデバイス マネージャーにエラーが表示されます。

FAQ 2016-12-04

DisplayPortのホットスワップ機能をセットアップする方法は?
M9537Aには、ブートアップ時にアクティブになる3つのDisplayPortがあります。1つのDisplayPortから別のDisplayPortにケーブルを移動する場合は、リブートして新しい構成をアクティブにしてください。

FAQ 2016-12-04

M9537Aの機械製図はどこからダウンロードできますか?
ファイルをお客様のモデリングアプリケーションにインポートできます。

FAQ 2016-12-04

How do I fix: unable to change GPIB settings on an M9037A or M9537A Embedded Controller?
Make the following changes...

FAQ 2016-08-27

Can the U4431A MIPI M-PHY protocol analyzer be controlled from an external PC via the AXIe mainframe's USB port?
Yes, the USB connected chassis option (M9502A-U20/M9505A-U20) is a viable connection strategy when using the U4431A M-PHY Protocol Analyzer instrument.

FAQ 2016-07-08

M9502Aの図面はどこからダウンロードできますか?
ファイルをお客様のモデリングアプリケーションにインポートできます。

FAQ 2016-02-28

M9505Aの図面はどこからダウンロードできますか?
ファイルをお客様のモデリングアプリケーションにインポートできます。

FAQ 2016-02-28

M9514Aの図面はどこからダウンロードできますか?
ファイルをお客様のモデリングアプリケーションにインポートできます。

FAQ 2016-02-28

M9521Aの図面はどこからダウンロードできますか?
ファイルをお客様のモデリングアプリケーションにインポートできます。

FAQ 2016-02-28

All M9202A PXI Express 12-bit Wideband IF Digitizer IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: M9202A

FAQ 2014-08-12

L453xA: Is there any way to implement LXI class B synchronization over large areas?
The L453xA digitizer does not support LXI class B directly. However consider using...

FAQ 2014-04-07

What type of internal memory is installed into the L4532A/34A LXI Digitizers?
Please refer to the document linked to this page for a comprehensive listing of memory installed into the Keysight L4532A/34A LXI Digitizers.

FAQ 2014-04-07

1台のコントローラーに複数のPXIeおよびAXIeシャーシを接続するには?
PXIeとAXIeシャーシは、さまざまな構成で相互接続できます

FAQ 2013-08-20

シャーシをWindows XP PCに接続したときにシャーシのソフトウェア・フロント・パネル(SFP)が起動しない理由は?
Keysight PXIeおよびAXIeシャーシでは、SFPを動作させるためにPCにMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1がインストールされている必要があります。Windows XPでは、これは自動的にロードされません。Windows XP PCを使用している場合は、MicrosoftのWebサイトからMicrosoft .NET Framework 3.5 SP1をインストールしてください。

FAQ 2013-07-29

Why is my M9502A or M9505A Soft Front Panel (SFP) displaying error “Unable to open instrument. Driver initialization failed.”
A 32-bit mDNS responder is required for 32-bit applications running on a 64-bit OS when using IOLS 16.2. Installing the 32-bit mDNS responder patch below will add a 32-bit mDNS responder to appropriately resolve mDNS names to an IP address for these applications.

FAQ 2012-10-10

What changed in the Fan Control for the M9502A and M9505A with firmware 1.3.23?
The Fan Speed parameter changed from 8-15 to 35-100.

FAQ 2012-03-27

How do you clear the M9362A-D01 memory?

FAQ 2012-01-26

1 2 3 次へ