検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 315

並べ替え
What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2020-05-22

Xシリーズ モジュール計測器用のXシリーズ測定アプリケーションの30日間無料試用ライセンス
Xシリーズ モジュラー・シグナル・アナライザ用Xシリーズ 測定アプリケーションの30日間無料試用ライセンス。

FAQ 2018-07-25

ベンチトップ/モジュラー/ハンドヘルドモデルのシグナル・アナライザ/スペクトラム・アナライザのファームウェア・アップデート・センター
ベンチトップ/モジュラー/ハンドヘルドモデルのシグナル/スペクトラム・アナライザのファームウェア/ソフトウェアの最新バージョンを利用するために。

FAQ 2018-05-17

Signal Analyzer IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: N9000A, N9010A, N9020A, N9030A, N9038A, E4406A, E4440A, E4443A, E4445A, E4446A, E4448A, N8201A, E4447A, E4401B, E4402B, E4403B, E4404B, E4405B, E4407B, E4408B, E4411B, E7401A, E7402A, E7403A, E7404A, E7405A, M9290A, N9040B, N9038A, M9420A, N9000B, N9010B, N9020B, N9030B, N9040B, M9290A, M9420A, M9421A, SPN9026A, SPN9003A, N9041B, M90XA

FAQ 2017-09-21

E5053Aおよび11970ミキサーと組み合わせて使用した場合のE5052Bの位相雑音感度とは?
このドキュメントを参照してください。

FAQ 2016-03-29

既に販売が完了したKeysight、KeysightおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

E5052Bハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア・アップグレード
E5052Bハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア・アップグレード

FAQ 2014-08-01

Microsoft社によるWindows XPのサポート終了は、E5052Bにどのような影響を及ぼしますか?
Microsoft社は、2014年4月8日にWindows XPオペレーティング・システムのサポートを終了しました。このドキュメントは、いくつかの重大な疑問に答えます。

FAQ 2014-08-01

IntuiLinkまたはBenchVueをESAシリーズ スペクトラム・アナライザと組み合わせて使用して、正しいログ周波数スケール・トレース・データを得るには?
トレースを.csvファイルで保存します

FAQ 2014-04-23

E7400Aシリーズ(EMCアナライザ)をUpgradeするにはどのようにすれば良いですか?
以下の表を参考にして下さい

FAQ 2014-04-16

RFテスト・ブログとは?
RFエンジニアは、最適な測定を行うことがたいへん難しいことをよく知っています。RFテスト・ブログは、よりよい測定を実現するための方法を見つけるためのリソースとして、RFエンジニア向けに開設されました。

FAQ 2013-12-17

How do I correctly enter and use the correction factors for a current probe such as the 11967A/B with an X-Series Signal Analyzer?
See FAQ content for information on this.

FAQ 2013-10-16

E7400AシリーズEMCで、11967A/Bなどの電流プローブの補正係数を正確に入力して使用するには?
11967A/Bなどの電流プローブは、多くの軍事用の伝導性放射テストにトランスデューサとして用いられています。

FAQ 2013-04-24

Keysight E5500位相雑音システムのライセンス・キーを失くしてしまいました。代わりの永久ライセンス・キーを入手する方法は?
代わりの位相雑音システムの永久ライセンス・キーを入手するには、位相検波器テスト・セット(70420AまたはN5500A)のシリアル番号が必要です。

FAQ 2013-01-10

How often does the system user alignment for the PSA EMI Measurement Receiver need to be run?
30 days or 3° C temperature change. See contents for details...

FAQ 2012-12-11

Do I need to perform a periodic front panel instrument alignment on my N9039A RF Preselector?
No, but there is a system alignment that needs to be periodically run. See FAQ content for details...

FAQ 2012-12-11

N9068A位相雑音アプリケーションは、N9030A PXAオプションEXM外部ミキサによってサポートされますか?
はい。N9068A位相雑音アプリケーションは、N9030A PXAオプションEXM外部ミキサの使用時にサポートされています。オプションEXMは、PowerSuiteワンボタン測定などの一般的なスペクトラム・アナライザ・アプリケーションもサポートしています。

FAQ 2012-10-25

What is the measurement uncertainty for the 8902A Option 50?
The only uncertainty in the 8902A Option 050 test system should be the accuracy of the attenuation source.

FAQ 2012-05-30

For my PSA Series Spectrum Analyzer, what is recommended to do if my instrument is having trouble saving files or the instrument firmware is unexpe...
This issue may be caused by a corrupt firmware file or may be caused by a defect in firmware. Please first try upgrading the instrument’s firmware to the latest version posted on the Keysight web. This issue may also be caused by a hardware probl...

FAQ 2012-05-30

How long does the system user alignment of my PSA EMI Measurement Receiver take to run?
A full system alignment takes approx. 30 minutes. See FAQ content for further details...

FAQ 2012-03-16

What should I do if the system user alignment of my PSA EMI Measurement Receiver fails?
This could be caused by a few different reasons. See contents for details...

FAQ 2012-03-16

How do I transfer the current Signal List in my E7400A EMC Analyzer to my PC using remote commands?
First save the list to a file inside the instrument and then transfer the file.

FAQ 2012-03-16

What does the system user alignment of my PSA EMI Measurement Receiver do?
See contents for details...

FAQ 2012-03-16

Why does my PSA EMI Measurement Receiver tell me that I need to run the user alignment everyday?
There are a couple of reason why this could be hapening. See FAQ contents for details...

FAQ 2012-03-16

VEEを使ってPC上のファイルに画面イメージを転送するように、ESA、EMC、PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザをリモート・プログラムするにはどうすればよいのですか?
付属のVEEプログラムに、Keysight ESA、EMC、PSAシリーズ・スペクトラム・アナライザ上の画面イメージをファイルへ書き込み方法があります。

FAQ 2012-03-16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ