検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-21 / 21

並べ替え
[プログラム]自動計測プログラムから、計測器を制御していますが、エラーが出てしまいます。原因は何でしょうか?
計測器から、エラーが発生している場合には、まず、:SYST:ERR?で、計測器からエラーメッセージを読み取ってください。エラーメッセージの詳細は、各測定器のユーザーズマニュアル、もしくは、プログラマーズマニュアルに記載があります。

FAQ 2013-10-28

[仕様] 81133A/81134AのフロントパネルにあるTrigger Out端子からはどのような信号が出力されますか?
Trigger Out端子からは、Outout、/Outputに同期した信号が出力されます。出力電圧も任意に設定することができ、また、Outputに対して、逓倍での信号も出力することが出来ます。

FAQ 2012-02-17

[アクセサリ] 作ったパターンを保存するためのSRAMメモリカードは購入できますか?また、他のSRAMメモリカードは使えませんか?
適合するSRAMメモリカードは、パーツ番号 0950-3380として販売しております。

FAQ 2011-02-23

[サービス] 電源投入後のModulesのSelf Testで「Failed」と表示され、Helpを押しエラーメッセージを見ると、Hw:1/..... failed/Error と表示されますが、故障でしょうか?
PPGの入出力に何も接続しない状態で、Self TestがFailするようでしたら、機器の故障となります。

FAQ 2011-02-03

[操作] 81133A/34Aから1発のパルスを得ることができますか?
パルスを1発のみ出すという専用の機能は81133A/81134Aにはございません。ただ、81133A/34Aでも、少し工夫をしていただくことで同じような効果を得るはできます。

FAQ 2010-12-21

[プログラム] 現在、8133Aを自動制御していますが、81133A/81134Aへ置き換える検討をしています。8133Aと81133A/81134Aの間にコマンド互換性はありますか?
基本的には互換性がありますが、見直しが必要な部分があります。

FAQ 2010-09-20

[操作] 81133A/81134AでJitterを含んだ波形を出力するにはどのようにすれば良いですか?
遅延制御入力(Delay Control Input)を使用します。

FAQ 2010-09-20

[仕様] 81133A/81134AのPRBS生成アルゴリズムはどのようになっていますか?
乱数発生の多項式は下記のデータシートのp.6に記載がございます。 http://cp.literature.keysight.com/litweb/pdf/5988-5549JA.pdf

FAQ 2010-05-10

[操作] 81133A/81134Aでバースト出力することが出来ますか?また、トリガに対してバースト出力はできますか?
Mode設定をBurstとすることでバーストを出力することができます。

FAQ 2010-05-10

[操作] 81133A/81134Aで初期設定に戻すにはどのようにすれば良いですか?
Mainタブで Recal) > 0 の順番に押すと、装置はデフォルトの設定に戻ります。

FAQ 2010-05-10

[仕様] 81133A/81134Aに外部クロックを指定する場合、ExternalとExternal Directはどのような違いがありますか?また、どのように使い分ければよいですか?
81133A/34Aに外部クロックに同期して動作させることができます。

FAQ 2010-05-10

[操作] 81133A/81134Aから3値、4値の波形を出力できますか?
残念ながら、81133A/81134Aの機能として、3値、4値の波形出力の能力はありません。

FAQ 2010-05-10

[操作方法] 81133A/81134Aでパラメーターの設定を行ったところ、Timinng Setting Conflict というメッセージが発生しました。これは何を意味するものですか?
Timinng Setting Conflict は、他のパラメーターに違反する設定をした場合に発生するエラーです。

FAQ 2010-05-10

[操作] 8114Aは100V/2Aまでの出力範囲のようですが、実際には60V程度までになってしまっています。どのようにすれば100Vまで出力することができますか?
8114Aの出力電圧の範囲は、1) 出力インピーダンス設定、2) Duty Cycle設定に依存します。

FAQ 2010-05-10

[操作] パルスパターンジェネレーターで簡単にパルスパターンを作成するツールはありませんか?
はい、パターン・エディタ/シーケンサというフリーソフトをご用意させていただいております。

FAQ 2010-05-10

[仕様] 81134A(2ch出力モデル)では、各チャンネルに独立した設定をすることができますか?
振幅レベル、パルス幅やパルスパターン等は、個別に設定することが可能です。しかしながら、周波数、パターンの長さ(何bit)などは共通の設定となります。

FAQ 2010-05-10

[操作] 81133A/81134Aでde-emphasisの波形を出力することが出来ますか?
以下のPDF資料を参照してください。

FAQ 2010-05-10

[操作] オシロスコープ(Hi-Z)で観測すると、出力されている電圧が、設定した電圧の値の2倍になっています。これはなぜですか?
マルチメーターやオシロのハイインピーダンスなどのデバイスに接続した場合、デバイス側で測定される電圧は表示される電圧の2倍になります。

FAQ 2010-05-10

[仕様] 8111xAシリーズや8113xAシリーズでサイン波や任意波形を出力できますか?
パルスジェネレーターではサイン波形を出力することはできません。

FAQ 2010-05-10

[サービス] 81133A/81134Aの電源が入りません。何を確認したらよいですか?
きちんと商用電源が81133A/81134Aへ供給されていることをご確認下さい。供給されていて、電源が入らない、もしくは、起動時に何も表示されなくなってしまう場合には、故障の可能性が高いと思われますので、弊社サービスセンターへ修理としてお出し下さい。

FAQ 2010-05-10

[仕様] 81133A/81134Aの違いは何になりますか?
81133Aと81134Aの違いは、チャンネル数のみです。81133Aが1chモデル、81134Aが2chモデルとなります。なお、ご購入後のチャンネル増設(81133Aから81134Aへの改造)は出来ません。

FAQ 2010-05-10