検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 144

並べ替え
What are the Keysight equivalent model numbers for Centellax BERT products and test accessories?
Click on the question for full details of the equivalent model numbers.

FAQ 2017-07-13

How many carriers can the MXG support in Carrier Aggregation mode?
One MXG can support one instance of the Carrier Aggregation mode. One instance of the Carrier Aggregation mode supports 5 component carriers.

FAQ 2017-06-28

M8000シリーズの30日間の無料試用ライセンス
M8000製品シリーズのすべての試用ライセンスへのリンクおよび概要

FAQ 2017-01-30

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

[プログラム]自動計測プログラムから、計測器を制御していますが、エラーが出てしまいます。原因は何でしょうか?
計測器から、エラーが発生している場合には、まず、:SYST:ERR?で、計測器からエラーメッセージを読み取ってください。エラーメッセージの詳細は、各測定器のユーザーズマニュアル、もしくは、プログラマーズマニュアルに記載があります。

FAQ 2013-10-28

81101A、81104A、81110A、81150A、81160Aの間には、どの程度のプログラミングの互換性がありますか?
実装されている81150A、81160AのSCPIコマンド・セットは、Keysightの81101A、81104A、81110Aパルス・パターン・ジェネレータ製品ファミリをベースにしたものです。このため、その測定器ファミリで使用できるコマンドのほとんどは、81150A、81160Aモデルでも使用できます。

FAQ 2013-03-24

On my E8267D, I get an error that the signal requires more repeats than supported, can I increase this limit with the internal baseband option?
No. To increase the number of pulse capacity either upgrade to an External Baseband option with the N8241A AWG or ...

FAQ 2012-12-30

What is the best configuration for wideband I/Q modulation?
An E8267D Option 016 or an N8212A Option 016 signal generator with an M8190A arbitrary waveform generator

FAQ 2012-12-28

[サービス] 81150A、81160Aのファームウェアをアップするには、どうすれば良いですか?
KeysightのWebサイトで、「81150A」もしくは、「81160A」と検索していただき、"ドライバ、ソフトウェア、サンプル"の欄を見てください。

FAQ 2012-07-03

[仕様] 81150A,81160Aで任意波形データ及び、パターンデータをUSBメモリに保存する事が出来ますが、保存したファイルをPCで変更することはできますか?
残念ながら、USBメモリに保存した任意波形データファイル及び、パターンデータファイルをPC上で加工する事はできません。

FAQ 2012-02-21

[プログラム] PCから8114Aをリモート制御し、波形を出力させたいと思いますが、簡単なコマンド・サンプルなどはありますでしょうか?
以下、ご案内をさせて頂きます。以下は、+/-2.5V、10MHz/50nsecパルス幅の波形を出力させるものです。

FAQ 2012-02-21

Typical Propagation Delay for the 81110A/12A
Refer to the image showing the Typical Propagation Delay for the 81110A/12A.

FAQ 2012-02-17

Typical Propagation Delay for the 81110A/11A
Refer to the image showing the typical Propagation Delay for the 81110A/11A.

FAQ 2012-02-17

[仕様] 81133A/81134AのフロントパネルにあるTrigger Out端子からはどのような信号が出力されますか?
Trigger Out端子からは、Outout、/Outputに同期した信号が出力されます。出力電圧も任意に設定することができ、また、Outputに対して、逓倍での信号も出力することが出来ます。

FAQ 2012-02-17

[操作方法] 81150A/81160Aで、Outputオンした際にエラー "Duration Of Burst exceeds Maximum"が表示されます。これは何を意味していますか?
バーストで打ち出せる時間長さの制限を超えています。

FAQ 2011-12-02

[プログラミング] 81110Aには出力モジュールに81111Aと81112Aの2種類ありますが、コマンドによる制御は共通でしょうか?
はい、コマンドは共通です。

FAQ 2011-12-02

[プログラミング] リモート制御で、81130Aに任意のパタンを設定し、出力させたいと思います。どのようなコマンドを送れば良いでしょうか?
任意のパタンを指定するコマンドは、:DIG:PATT:SEGM1:DATA1 というコマンドとなります。

FAQ 2011-12-02

[サービス] 測定器を長年使っていますが、フロントパネルのツマミ/ノブや、キーパッドがボロボロです。交換したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
弊社サービスセンターの「プラスワン」サービスをご利用下さい。「プラスワン」では、測定器の内部/外観のクリーニング、摩耗や劣化が気になる部分の部品交換等を、お客様のご予算に合わせて実施致します。

FAQ 2011-03-23

M8190A 12 GSa/s Arbitrary Waveform Generator
March 1st question and answer session

FAQ 2011-03-07

PDF PDF 178 KB
[アクセサリ] 作ったパターンを保存するためのSRAMメモリカードは購入できますか?また、他のSRAMメモリカードは使えませんか?
適合するSRAMメモリカードは、パーツ番号 0950-3380として販売しております。

FAQ 2011-02-23

[サービス] チャンネル1は、使用できるのですが、 チャンネル2が使用できません。
内蔵するモジュール数によりご使用可能なチャネル数が1もしくは2となります。

FAQ 2011-02-06

[サービス] 電源投入後のModulesのSelf Testで「Failed」と表示され、Helpを押しエラーメッセージを見ると、Hw:1/..... failed/Error と表示されますが、故障でしょうか?
PPGの入出力に何も接続しない状態で、Self TestがFailするようでしたら、機器の故障となります。

FAQ 2011-02-03

[操作] 811xxシリーズで、外部からパルスを受け、そのパルスと同じ信号を作り出すことはできますか?
外部からのパルス信号入力を受け、周期と幅を維持しながら、パルスの形状を回復するモードとして外部パルス幅モードがあります。

FAQ 2011-01-25

[プログラミング] 811xxAシリーズには、フロントパネルのボタンにそのまま相当するコマンドはありますか?
はい、811xxAシリーズには、SCPIコマンドの中に、フロントパネルのボタンにそのまま相当するコマンドがございます。

FAQ 2010-12-22

[操作] 81133A/34Aから1発のパルスを得ることができますか?
パルスを1発のみ出すという専用の機能は81133A/81134Aにはございません。ただ、81133A/34Aでも、少し工夫をしていただくことで同じような効果を得るはできます。

FAQ 2010-12-21

1 2 3 4 5 6 次へ