이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 78

정렬방식:
All N603x Arbitrary Waveform Generators IVI and MATLAB Instrument Drivers
Supported models: N6030A, N6031A, N6032A, N6033A

FAQ 2014-08-12

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

What are the Factory Upgrade options for the M9330A?
List of options for M9330A factory upgrades.

FAQ 2014-05-01

What are the Factory Upgrade options for the N6030A?
List of options for M9330A factory upgrades.

FAQ 2014-05-01

What are the Factory Upgrade options for the N8241A and N8242A?
List of options for N8241A and N8242A factory upgrades.

FAQ 2014-05-01

33120A의 power-on 상태로 제어 할 수 있습니까?
전원이 꺼져 있을 때 33120A는 자동적으로 메모리 위치 “0”에 상태를 저장합니다.

FAQ 2014-04-23

사용중인 33500B 시리즈의 모델번호, 시리얼번호, 옵션 구성은 어떻게 확인 할 수 있습니까?
사용중인 33500B 시리즈의 모델번호, 시리얼번호, 옵션 구성은 어떻게 확인 할 수 있습니까?

FAQ 2013-10-21

업그레이드를 통해 기능 추가 가능합니까?
업그레이드를 통해 기능 추가 가능합니까?

FAQ 2013-10-21

33500A와 33500B 시리즈는 33200 시리즈와 프로그램 코드 호환됩니까?
33500A와 33500B 시리즈는 33200 시리즈와 프로그램 코드 호환됩니까?

FAQ 2013-10-21

계측기 Host 정보 확인 방법
계측기 Host 정보 확인하는 방법

FAQ 2013-10-17

On my E8267D, I get an error that the signal requires more repeats than supported, can I increase this limit with the internal baseband option?
No. To increase the number of pulse capacity either upgrade to an External Baseband option with the N8241A AWG or ...

FAQ 2012-12-30

Can I turn off the N6030A arbitrary waveform generator predistortion from the N7620B Signal Studio for Pulse Building to get more power?
No. The N7620B software does not allow the N6030A predistortion to be turned off.

FAQ 2012-12-30

Does the Signal Studio for Pulse Building software run on a National Instruments embedded PXI controller like the one that comes with the N6030A?
Yes, it does. However, the Keysight I/O Libraries may need to be installed as a secondary VISA and then the NI Tulip DLL may need to be enabled.

FAQ 2012-12-30

What is the performance difference between the N8212A module with Option 016 and the N8241A arbitrary waveform generator synthetic instrument module?
The N8212A with Option 016 is based on the E8267D PSG signal generator with Option 016; the N8241A is based on the N6030A arbitrary waveform generator.

FAQ 2012-12-28

Can multiple software applications communicate with a single N6030A arbitrary waveform generator at the same time?
Only one software application can communicate with the N6030A at a time.

FAQ 2012-12-28

What is the difference between the 33500A Series and the 33500B Series waveform generators?
Find Information on difference between the 33500A Series and the 33500B Series waveform generators....

FAQ 2012-12-17

Can I synchronize functions or arbitrary waveforms on the 33500B Series 2-channel models?
Find Information on synchronizing the 33500B Series 2-channel models....

FAQ 2012-12-11

How do I create a waveform sequence on the 33500B Series waveform generators?
Find information on how to create a waveform sequence on the 33500B Series waveform generators…

FAQ 2012-12-11

Can I add two signals together with a magnitude ratio between them? Or what is Sum modulation on the 33500B Series waveform generator?
Find information on adding two signals together on the 33500B Series waveform generators...

FAQ 2012-12-11

Where is the cfunc.h header file called for in the 33120A Users Guide example program?
Some older versions of the IB Libraries provided this header file during installation. This file was required to access commands from the IB command library.

FAQ 2012-09-05

사용 중인 33210A에 option 002, 8k point 임의파형 메모리를 추가할 수 있나요?
추가할 수 있습니다.

FAQ 2012-02-02

Keysight Driver Migration Tool

FAQ 2012-01-20

N603xA Frequently Asked Questions
N603xA Frequently Asked Questions

FAQ 2011-04-04

N8241A/N8242A Frequently Asked Questions

FAQ 2010-11-22

Why won't Help (.hlp) files view properly with Windows Vista?
In order to view 32-bit Help (.hlp) files with Windows® Vista, you must download the WinHlp32.exe Help program from the Microsoft web site at http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=82148.

FAQ 2010-10-12

1 2 3 4 다음