이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 526

정렬방식:
The temperature characteristic test sample program does not work on the 64-bit version of Excel.
Download and use the Tctest64.xlsm

FAQ 2019-08-21

How do I upgrade my E4990A Impedance Analyzer?
Information for hardware and software options upgrade

FAQ 2019-02-24

Is 4338B Adjustment Program still available?
The 4338B adjustment program (04338-65005) that could be found in 4338B Service Manual no longer available…

FAQ 2017-09-26

How to measure output frequency of E4981A Capacitance Meter?
To measure the output frequency of E4981A Capacitance Meter, interface box (Keysight part number: 04294-61002) is required…

FAQ 2017-09-20

Where can I find information on E4980A/AL error messages?
E4980A/AL error messages are described in Appendix B of the Users Guide.

FAQ 2017-06-28

I am using an electronic load to draw current into my DUT, but when I draw current the voltage drops. Why is this happening?
A voltage drop will appear across this impedance as current flows through it in accordance with Ohm’s Law. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

Is it possible to develop specific macros for E5061B to support TRL cal or the unknown thru method under a 9-term calibration method?
Yes, it is possible to perform a user developed 8-term calibration, like TRL, using an external program for the E5061B. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

How to maintain 16195B?
The 16195B which consists of Open, Short, 50 Ω Load and Low-loss Capacitor terminations is calibration kit for LCR Meter/Impedance Analyzer and Network Analyzer (NA). The 16195B itself does not have warranted specification as independent product. Maintenance of the 16195B depends on what instrument you calibrate with 16195B.

FAQ 2017-03-15

4338B에는 4단자 쌍 측정 회로구성이 있습니까?
아니요. 4338B는 차폐된 4단자 쌍 회로 구성으로 되어있습니다.

FAQ 2017-01-24

왜 DC bias를 ON 했을 때 4294A의 Sweep delay time이 길어 집니까?
4294A 내부의 DC 바이어스 소스는 스윕 측정을 시작하기 전에 일정한 안정화 시간을 필요로합니다.

FAQ 2016-12-11

DC바이어스 설정이 20mA 이상일 때 왜 E4980A는 OVERLOAD를 표시합니까?
DCI 범위가 20mA(defult setting)로 설정되어 있다면, 그것을 AUTO나 100mA로 변경해라.

FAQ 2016-07-05

왜 E4991A와 4287A는 load 보상 기능이 없나요?
Open,Short 보상에 추가로 Load 보상을 수행하는 것은 DUT 접촉단에서 open/short/load calibration을 하는 것과 동일합니다.

FAQ 2016-04-24

4396B 옵션 010에서 On-board 칩 디바이스 측정을 위한 프로브가 있습니까?
키사이트에서는 관련 픽스쳐를 제공하지 않습니다.

FAQ 2016-04-24

How do I upgrade my 4396B Network/Spectrum/Impedance Analyzer?
Information for hardware and software options upgrade

FAQ 2016-02-26

향상된 과부하 검출 및 파워 트립 기능이란 무엇입니까?
2015년 가을부터 E5061B 옵션-115/117/135/137/215/217/235/237은 향상된 과부하 검출 및 파워 트립 기능과 함께 제공됩니다. E5061B 옵션-3L5는 이 기능을 지원하지 않습니다.

FAQ 2016-01-28

E5061B 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드
E5061B 하드웨어, 소프트웨어 및 펌웨어 업그레이드

FAQ 2016-01-27

왜 5MHz 또는 15MHz에서 측정데이터가 불연속 적으로 나타나는지와 4294A에서는 이 현상을 제거할 수 있습니까?
4294A는 측정 주파수 테스트 리드의 공진을 제거하기 위해 50 옴에서 각 측정 단자를 terminating해서 110 MHz까지의 주파수 측정범위가 확장되어 있습니다.(4294A 내부의 리드를 포함합니다).

FAQ 2015-10-28

Microsoft Windows XP의 지원이 종료되면 현재 사용하는 ENA에는 어떤 영향을 미칩니까?
Microsoft는 2014년 4월 8일자로 Windows XP 운영 체제에 대한 지원을 중단합니다. 이 문서는 중요한 질문에 답변하는 데 유용할 것입니다.

FAQ 2015-07-27

4287A의 출력임피던스는 얼마인가요?
50ohm

FAQ 2015-07-23

16452A에서 사용할 수 없는 액체물질의 리스트나 조건이 있나요?
산성, 알카리성, 이온 성 물질

FAQ 2015-07-23

어떻게하면 16048G 1m BNC connector leads를 16452A에 연결할 수 있습니까?
당신은 16048G와 16452A를 연결하기 위해서는 BNC(M) to BNC(M) 어답터(키사이트 Part Number : 1250-0216)가 필요합니다.

FAQ 2015-07-22

How do I upgrade my E4991B Impedance Analyzer?
Information for hardware and software options upgrade

FAQ 2015-06-19

How should I set the "Adapter Setting" of the 4294A when using the 16089A/B/C/D/E?
Please set to "NONE".

FAQ 2015-06-09

왜 4263A에서는 mF 영역의 높은 캐패시턴스의 정확한 측정이 가능한가요?
4263B는 낮은 임피던스 측정 범위를 갖고 있습니다.

FAQ 2015-04-20

ENA를 사용하여 어떻게 75 Ω 측정을 할 수 있습니까?
ENA를 사용하여 시스템 특성 임피던스를 75 Ω으로 변경시켜 75 Ω 측정을 할 수 있습니다.

FAQ 2015-03-09

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음