이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-7 / 7

정렬방식:
키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

On the Keysight NFA Series of Noise Figure Analyzers, is it possible to query the RF attenuator range while in the auto range mode?
The command to query the Keysight NFA RF attenuator while in the auto ranging mode is: DIAG:BLU:RF:RANG?

FAQ 2014-01-31

Can the 346C-K01 be used below 1 GHz?
This special option is not calibrated or characterized below 1 GHz.

FAQ 2009-04-28

키사이트 NFA 시리즈 노이즈 피겨 분석기에서 노이즈 피겨와 게인 데이터를 수집하기 위한 샘플 프로그램이 있습니까?
예, 있습니다.

FAQ 2009-04-16

How do I perform a User Calibration when utilizing a Keysight R347B or Q347B Noise Source with the N8975A Noise Figure Analyzer?
User calibration requires a second noise source as the operating frequency range for the R347B and Q347B is above the maximum input frequency for the N8975A...

FAQ 2009-02-04

다양한 키사이트 노이즈 소스의 절대 출력 레벨은 어느 정도입니까?

FAQ 2004-07-27

8970B와 N897xA 시리즈 노이즈 지수 분석기(NFA) 사이에 측정 데이터 상관 관계를 개선시킬 방법이 있습니까?

FAQ 2004-07-27