検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 35

並べ替え
ベンチトップ/モジュラー/ハンドヘルドモデルのシグナル・アナライザ/スペクトラム・アナライザのファームウェア・アップデート・センター
ベンチトップ/モジュラー/ハンドヘルドモデルのシグナル/スペクトラム・アナライザのファームウェア/ソフトウェアの最新バージョンを利用するために。

FAQ 2018-05-17

Signal Analyzer LabVIEW Instrument Drivers
Supported models: N9000A, N9000B, N9010A, N9010B, N9020A, N9020B, N9030A, N9030B, N9038A, M9290A, N9040B, N9041B, M9420A, M9421A, N8973B, N8974B, N8975B, N8976B, M8920A

FAQ 2017-12-01

What comes standard or pre-configured in my NFA X-Series analyzer and what options are available at the time of initial purchase?
See the list by selecting the link...

FAQ 2016-04-08

What measurement applications can I install on my NFA X-Series Noise Figure Analyzer?
Short list can be found here...

FAQ 2016-03-03

既に販売が完了したKeysight、KeysightおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

How does the attenuation algorithm in the NFA work?
See this FAQ for details

FAQ 2014-01-31

What is the absolute output power level of the various Keysight noise sources?

FAQ 2012-11-06

What is the Noise Figure accuracy specification for measuring “my device”?
Keysight supplies a web-based noise figure measurement uncertainty calculator. More details about how to use this tool can be found here...

FAQ 2012-07-31

ケーブル・テストでは、TDR、ネットワーク・アナライザのいずれを使用するとよいのでしょうか?
ケーブル・テストにはいくつかの方法があります。

FAQ 2011-10-07

Is it possible to reset the 8970A,B Noise Figure instrument storage/recall states to factory defaults?
Key sequence can be found here...

FAQ 2009-04-28

Can the 346C-K01 be used below 1 GHz?
This special option is not calibrated or characterized below 1 GHz.

FAQ 2009-04-28

Is there an example program for acquiring data from the Keysight 8970B Noise Figure meter via the GPIB bus?
Vee program found here...

FAQ 2009-04-28

Is it possible to plot Noise Figure and Gain traces from the 8970B to a printer via the Intelligent Interfaces Converter?
Yes, as long as the converter can still be purchased.

FAQ 2009-04-28

Is it possible to reset the 8970A,B Noise Figure ENR table values to factory default?
Button sequence found here...

FAQ 2009-04-28

NFA シリーズ雑音指数アナライザから雑音指数および利得データを収集するためのサンプル・プログラムはありますか?
はい

FAQ 2009-04-16

Which of Keysight's sensor cables and power meters are compatible with each other?
The table given here shows the compatibility between Keysight's sensor cables and power meters:….

FAQ 2009-02-27

What is the minimum sensitivity of the N897xA NFA Series?
Sensitivity is not a specified parameter

FAQ 2009-02-09

Is there a method to improve measurement data correlation between the 8970B and the N897xA Series Noise Figure Analyzers (NFA)?

FAQ 2009-02-04

How do I remove the battery from the CPU board on an 8970B, Noise Figure Meter?
Step by step instructions can be found here...

FAQ 2009-01-30

ミキサの雑音指数テスト(NF)時、NFと利得はなぜ、ユーザ校正後であってもゼロにならないのですか?
ミキサの入力周波数と出力周波数は異なります。

FAQ 2009-01-06

NFAシリーズ雑音指数アナライザで、オートレンジ・モードでRFアッテネータ・レンジを問い合わせることはできますか?
オートレンジ・モードでKeysight NFAのRFアッテネータを問い合わせるコマンドを以下に示します

FAQ 2008-10-13

How do I purchase the service manual for the NFA?
Order it as a 5*5 part number N8972-90004

FAQ 2007-05-16

低利得、低雑音指数のデバイスを評価する場合に、システムの雑音指数を改善し、Keysight N897xAシリーズ雑音指数アナライザの測定の不確かさを低減することは可能ですか?
雑音指数アナライザの不確かさは、測定システムの前にプリアンプを用いることで大幅に改善されます。

FAQ 2006-07-02

雑音指数メータ、8970Aと8970Bの違いは何ですか?
8970Bで追加された機能をご紹介します。

FAQ 2005-06-21

8970A 雑音指数メータは、8970Bに改造できますか?
残念ながら、できません。

FAQ 2005-06-21

1 2 次へ