이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 173

정렬방식:
Why the protection cap plug for my power sensor cable has different color?
Why the protection cap plug for my power sensor cable has different color?

FAQ 2019-03-25

How to convert the data return by TRACe:DATA? to a plot to show the trace in MATLAB?
MATLAB prgramming

FAQ 2018-10-05

Why 8990B keep showing disconnected when I connect it through LAN connection?
User need to turn off 8990B firewall, then add LAN instrument at Keysight Connection Expert, and set Instrument Identification to '*IDN query'.

FAQ 2018-04-26

DOC DOC 776 KB
Why is sensor with internal calibration capability not measuring 0dBm after performing zero & calibration process?
Power sensors with internal calibration capability( eg. N192XA, U848x, U2020XA, U2040XA) use its built in reference when performing a zero and calibration.

FAQ 2017-05-05

How to perform cal factor correction when using 8480 series power sensor ( with cal factor below 85% or above 100%) with old power meters (HP435B/HP43
If you are using an HP435B or HP436A, the minimum cal factor setting is 85% and the maximum is 100%.

FAQ 2017-03-30

Why is the accuracy of U200x Power Sensors not tested per sensor’s dynamic range?
The accuracy of those sensors is essentially a combination of linearity, instrumentation accuracy and traceability to absolute accuracy at 50MHz, 0dBm.

FAQ 2017-03-29

Why is the linearity of E441x, E930x, E932x and E/V/W8486A Power Sensors not tested per sensor’s dynamic range?
In actuality, there is little necessity to test linearity of the E4412A and E4413A Power Sensors below -20dBm….

FAQ 2017-03-29

파워미터 화면에 dBm을 dBmV로 어떻게 변환 합니까?
Load 임피던스가 50ohm이면, dBmV = dBm + 47

FAQ 2016-07-05

키사이트의 파워센서와 파워미터 중 어떤 것이 서로 호환이 됩니까?
아래의 표는 키사이트 파워센서와 파워미터 사이에 호환성을 볼 수 있다.

FAQ 2016-02-17

U200xB 파워센서의 감쇠기는 왜 본체에서 분해할 수 없습니까?
U200xB USB 파워센서는 센서 전체에서 50MHz의 기본 보정 작업을 한다.

FAQ 2016-02-17

Power Meter Firmware & Software Updates
Power Meter Firmware & Software Updates.

FAQ 2015-12-15

How do I measure accurately below -60dBm using U2040 X-Series Sensor?
Click on the question above for recommended steps.

FAQ 2015-12-14

파워센서에서 closed-loop와 opened-loop 방법의 차이가 무엇입니까?
파워센서에서 폐쇠루프방법은 변환 된 DC파워의 bridge feedback을 사용하고, 개방루프 방법은...

FAQ 2015-10-28

왜 N1911A와 N1912A 파워미터에서 아날로그 스케일 범위 초과라는 메세지를 표시합니까?
아날로그 스케일 범위가 -70dBm과+20dBm사이이다.

FAQ 2015-01-07

E4417A는 애질런트의 Intuilink 소프트웨어와 호환이 됩니까?
E4417A는 애질런트의 Intuilink 소프트웨어와 호환되지 않습니다.

FAQ 2014-10-15

E4416A는 Keysight의 Intuilink 소프트웨어와 호환이 됩니까?
E4416A는 Keysight의 Intuilink 소프트웨어와 호환되지 않습니다.

FAQ 2014-10-15

어떻게 손상으로 부터 파워센서를 보호 할 수 있습니까?
손상으로 부터 파워센서를(예, E4412A, E4413A, N8481A, N8482A, N8485A, U2000B, U2000H, U2001B, U2001H, U2002H 등.)방지하기 위해, 참고하면...

FAQ 2014-09-11

N432A 파워 미터는 432A 파워미터의 대체품 입니까?
아니요. N432A는 432A의 대체품은 아닙니다. Migration Guide를 참고하세요.

FAQ 2014-08-21

N848xA 파워센서에서 파워밴드 스위칭 레벨은 얼마 입니까?
N848xA의 기본옵션은 두개의 RF파워밴드를 갖고 있습니다.

FAQ 2014-08-21

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

N1913A/N1914A의 채널 주파수는 전원을 켤 시 50MHz로 자동 설정 되나요?
아니요...

FAQ 2014-04-23

N1911A/12A파워미터는 왜 자동으로 리셋 되나요?
N1911A/12A파워미터는 자동으로 리셋됩니다...

FAQ 2014-04-18

Why is my power meter/power sensor do not come with hardcopy manual?
Keysight power meter and power sensor product will no longer offer hardcopy manuals as a standard shipped item.

FAQ 2014-04-17

Why should I switch to the new N1913A or N1914A power meter?
The user will be benefit if he/she switches to the N1913/14A power meter.

FAQ 2014-04-07

My Keysight LXI based SICL / LAN instrument is timing out on the LAN connection under automation control. Is it possible to avoid this LAN timeout?
Yes, please access the LXI based instruments web server by entering the instruments IP address into a web browser. If the LAN has timed out it maybe necessary to cycle the power button.

FAQ 2014-01-28

1 2 3 4 5 6 7 다음