検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 86

並べ替え
200GAUI-4および400GAUI-8 C2M レシーバー・テスト・セットアップの推奨測定器構成
200GAUI-4および400GAUI-8 C2M レシーバー・テスト・セットアップの推奨測定器構成(アクセサリはリストに含まれていません):

FAQ 2018-10-30

M8020AU Upgrades for J-BERT M8020A high-performance BERT
M8020A/M8040A Post Purchase Upgrade Option

FAQ 2017-12-13

What are the Keysight equivalent model numbers for Centellax BERT products and test accessories?
Click on the question for full details of the equivalent model numbers.

FAQ 2017-07-13

What is the raw jitter tolerance for the N4960A/N4952A?
There is no CDR in the N4960A, so by itself, the JTOL plot will be a flat line somewhere below 1 UI. An external CDR can be used. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

If we use external clocks for both the Pattern Generator and Error Detector parts, can we run them at different data rates?
It would be more straight-forward to provide the PG (TX) with a 10 GHz clock (for 10 Gb/s data) and then use the 1:4 demux and provide the ED (RX) with a 2.5 GHz clock (measuring 2.5 Gb/s data). Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

What is the time out limit of response time (2.4) in M8020A Interactive link training?
The LTSSM (Link Training and Status State Machine) implements the timeouts as specified in the PCIe specification. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

M8000シリーズの30日間の無料試用ライセンス
M8000製品シリーズのすべての試用ライセンスへのリンクおよび概要

FAQ 2017-01-30

What termination model (Balanced vs. Unbalanced) should I use for my M8000 BERT?
For M8000 (M8041A/51A/61A/62A) BERT data outputs, a Termination Model must be selected in the Amplifier section of the Parameters window, Balanced or Unbalanced.

FAQ 2016-07-08

既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

MicrosoftのWindows XPのサポート終了による、購入済みのN4903BおよびN4906Bへの影響は?
Keysightは、N49xxシリーズ BERT製品に関して、可能な限り最高の製品品質を提供しカスタマ体験全体を向上することを努力し約束しています。その中で、BERT製品(N4903B J-BERTおよびN4906B)のWindows 7への移行は行わないことに決定したことをお知らせします。

FAQ 2014-04-16

How does the Microsoft end of support for Windows XP affect my N5980A?
As of April 8, 2014 Microsoft has ceased supporting the Windows XP operating system. No further security patches will be delivered by Microsoft beyond this date.

FAQ 2014-04-15

N4960A BERTを制御するためのサンプルC#コード

FAQ 2013-11-12

[プログラム]自動計測プログラムから、計測器を制御していますが、エラーが出てしまいます。原因は何でしょうか?
計測器から、エラーが発生している場合には、まず、:SYST:ERR?で、計測器からエラーメッセージを読み取ってください。エラーメッセージの詳細は、各測定器のユーザーズマニュアル、もしくは、プログラマーズマニュアルに記載があります。

FAQ 2013-10-28

Do you have an example Python code to control the N4960A BERT?
Yes.

FAQ 2013-09-04

UNH-IOL JBISTGUI Software
JBISTGUI utilizes the two channel mode of J-BERT N4903B and configures transmission of the necessary pattern sequences that can enable the BIST-L and BIST-TAS test modes for SATA host and device products. This Software simplifies Keysight’s receiver test setup by eliminating the need to switch between a protocol tester and J-BERT.

FAQ 2013-03-18

N490xA/BシリアルBERTを使用して、所定の信頼性レベルでビット・エラー・レート(BER)を測定するには?
デジタル伝送システムの品質を決定する方法の 1つとして、ビット・エラー・レート(BER)の測定があります。

FAQ 2012-12-11

シリアル BERT ソフトウェア
シリアル BERT N4900 シリーズ用の現在のソフトウェアが、そのドキュメントと一緒に用意されています。

FAQ 2012-07-09

N4906B のソフトウェアおよびファームウェアのリリース
N4906B のソフトウェアおよびファームウェアのリリース

FAQ 2012-07-09

Understanding the ParBERT Generator/Analyzer Modules
To understand the structure and functionality of the memory, sequencer and multiplexer found in the generator/analyzer module, as well as the methods of synchronization used...

FAQ 2012-02-17

ValiFrame MHL
Download ValiFrame software from BitifEye support page...

FAQ 2012-01-11

[プログラミング] リモート制御で、81130Aに任意のパタンを設定し、出力させたいと思います。どのようなコマンドを送れば良いでしょうか?
任意のパタンを指定するコマンドは、:DIG:PATT:SEGM1:DATA1 というコマンドとなります。

FAQ 2011-12-02

[サービス] 測定器を長年使っていますが、フロントパネルのツマミ/ノブや、キーパッドがボロボロです。交換したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
弊社サービスセンターの「プラスワン」サービスをご利用下さい。「プラスワン」では、測定器の内部/外観のクリーニング、摩耗や劣化が気になる部分の部品交換等を、お客様のご予算に合わせて実施致します。

FAQ 2011-03-23

[アクセサリ] 作ったパターンを保存するためのSRAMメモリカードは購入できますか?また、他のSRAMメモリカードは使えませんか?
適合するSRAMメモリカードは、パーツ番号 0950-3380として販売しております。

FAQ 2011-02-23

[サービス] チャンネル1は、使用できるのですが、 チャンネル2が使用できません。
内蔵するモジュール数によりご使用可能なチャネル数が1もしくは2となります。

FAQ 2011-02-06

[サービス] 電源投入後のModulesのSelf Testで「Failed」と表示され、Helpを押しエラーメッセージを見ると、Hw:1/..... failed/Error と表示されますが、故障でしょうか?
PPGの入出力に何も接続しない状態で、Self TestがFailするようでしたら、機器の故障となります。

FAQ 2011-02-03

1 2 3 4 次へ