検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-3 / 3

並べ替え
Can the U4431A MIPI M-PHY protocol analyzer be controlled from an external PC via the AXIe mainframe's USB port?
Yes, the USB connected chassis option (M9502A-U20/M9505A-U20) is a viable connection strategy when using the U4431A M-PHY Protocol Analyzer instrument.

FAQ 2016-07-08

When loading LDF, LIN Tester reports Error message (826,30): More than 64 Entries in Schedule Table:Config. Why?
Due to the limited memory in the LIN Spector the number of allowed entries in a schedule table is limited to 64.

FAQ 2007-10-05

When loading an LDF, LIN Tester reports Error ( 773,20 ): More than 16 Schedule Tables. Why?
Due to memory resources in the LIN Spector, the allowed number of schedule tables is limited to 16.

FAQ 2007-10-05