検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 426

並べ替え
Where can I find the user documentation for the U5340A FPGA Development Kit (FDK)?
The user documentation is installed on your computer with the software.

FAQ 2020-02-06

Can the U4431A MIPI M-PHY protocol analyzer be controlled from an external PC via the AXIe mainframe's USB port?
Yes, the USB connected chassis option (M9502A-U20/M9505A-U20) is a viable connection strategy when using the U4431A M-PHY Protocol Analyzer instrument.

FAQ 2016-07-08

【VSA】【SG】RF信号をキャプチャして信号源で再生することはできますか?
はい。ベクトル・シグナル・アナライザを使用することで、RFキャプチャ信号を信号源から再生することが可能です。

FAQ 2016-02-03

Does FieldFox support data-based cal kits?
FAQ for FieldFox support of Cal Kits

FAQ 2015-09-09

When automating markers on the ENA is it possible to programmatically query the indicated inductance or capacitance on a Smith Chart?
The inductance / capacitance information cannot be directly queried via the automation interfaces. The inductance (positive reactance, top half of the Smith Chart) or capacitance (negative reactance, lower half of the Smith Chart) is not available as an automation query.

FAQ 2014-08-11

IntuiLinkまたはBenchVueをESAシリーズ スペクトラム・アナライザと組み合わせて使用して、正しいログ周波数スケール・トレース・データを得るには?
トレースを.csvファイルで保存します

FAQ 2014-04-23

[プログラミング] GPIBでリモート制御している測定系をUSB、LANに変更するには、何をすればよいですか?どのようなメリットがありますか?
GPIBで組まれたリモート制御の測定系をUSB、LANに変更する場合のプログラム上の変更点は以下になります。

FAQ 2014-04-07

PSA/ESAでオプション226の位相雑音パーソナリティを使用する際に、ログ・プロット・データをCSVファイルとして保存する方法について
位相雑音パーソナリティでは、以下のボタンを順に押すとログ・プロット・データを.lpt拡張子のついたバイナリ・ファイルとして保存できます

FAQ 2014-01-31

FieldFoxハンドヘルド・アナライザのカスタマ・サポート(すべてのFieldFoxモデル)
セントラルFieldFox Webサイトには、アップグレード、ファームウェア、データ・リンク・ソフトウェア、ユーザーズ・ガイド、プログラミング・ガイド、セキュアな環境での使用方法、使用可能な校正キットなどへのリンクが含まれています。

FAQ 2014-01-16

Can I save the image of Meter or Logger mode to the internal memory of my U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope?
No, you cannot save your Meter or Logger data to the internal memory nor the USB Flash Memory (for option-001) of your U1602A/U1604A....

FAQ 2013-11-17

Can I export the data saved in the U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope's internal memory to my PC?
No, you cannot export the data saved in the U1602A/U1604A Handheld Oscilloscope's internal memory to your PC....

FAQ 2013-11-17

[プログラミング] Keysight社製オシロスコープの間ではコマンドの互換性はあるでしょうか?
弊社のオシロスコープは、InfiniiVision系と、Infiniium系の2シリーズに大別されます。この間では、若干コマンド体系が異なるので、注意が必要です。同シリーズであれば、殆ど同じコマンド体系となります。

FAQ 2013-10-29

Xシリーズ シグナル・アナライザ用のトレース・データを取得するサンプル・プログラムはありますか?
基本的な設定とTrace Dataを取得するVISA COMを使用したVBAサンプルプログラムを下記よりご覧いただけます。

FAQ 2013-08-28

856XE/ECシリーズ スペクトラム・アナライザ用のトレース・データを取得するサンプル・プログラムはありますか?
はい。 Microsoft® Excel®用Visual Basic® for Applications(VBA)を使用したTraceData(レベルデータ)を取得するサンプルプログラムがご覧いただけます。

FAQ 2013-08-28

PSA ESAシリーズ スペクトラム・アナライザ用のトレース・データ取得サンプル・プログラムはありますか?
基本的な設定とTrace Dataを取得するVISA COMを使用したVBAサンプルプログラムを下記よりご覧いただけます。

FAQ 2013-08-28

[プログラミング]InfiniiVisionから波形データをバイナリとして取得したいと考えています。どのようにすれば良いでしょうか?
InfiniiVisionからのバイナリデータの返り値は、IEEE488.2で規定されているバイナリブロックデータ転送の確定長フォーマット形式となります。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] オシロのリモート制御(GPIB、LAN、USB)で、マスクテストをするには、どのコマンドを送れば良いでしょうか?
以下のサイトにマスクテストのサンプルプログラムをご用意させて頂いております。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] InfiniiVisionでリモート制御で画像を保存することができますか?
PCへ画像の転送には、:DISPlay:DATA?を用います。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング]InfiniiVisionシリーズ用のリモートプログラムを作成中です。画面の画像を、画像ファイルとして取り込む事は可能ですか?
可能です。以下は、Excel VBA/VISA-COMで作られた画像ファイル取得のサンプルコードとなります。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] 計測器を、LinuxやMac OSなど非WindowsOSからGPIBでリモート制御するには、どのようにすれば良いですか?
LinuxやMac OSから制御なされる方法としては、以下の方法が考えられると思います。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] :DIGitizeと:SINGleには、どのような違いがありますか?
:DIGitizeは、波形のキャプチャが完了するまで、コマンドが完了しないコマンドとなります。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] InfiniiVisionでリモート制御する際、トリガ待ちの状態を知るには、どのような方法がありますか?
クエリコマンドを送ることで確認することが出来ます。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] U2701A/U2702Aは、自作のプログラムで制御することができますか?また、どのように制御するのでしょうか?
U2701A/U2702Aは、専用ソフトウェアのKeysight Measurement Managerの他、Visual Basicなどのプログラムからも制御することができます。

FAQ 2013-06-24

[仕様] U2701A/U2702Aは、メモリ 32Mpts/16Mptsのデータはどうやって確認できますか?また、そのデータは外部に保存できますか?
32Mpts/16Mptsは、Keysight Measurement Managerを使って、外部に保存する事が可能です。

FAQ 2013-06-24

[プログラミング] Windows上のExcel VBA、Visual Basic等からオシロスコープ 計測器を自動計測(GPIB、LAN、USB)しますが、コマンドはどこにありますか?
各オシロスコープ 計測器の自動制御用コマンドは、プログラマーズガイドに記載をさせていただいております。これら各オシロスコープのプログラマーズリファレンス(PDFもしくはヘルプファイル形式)は弊社のホームページよりダウンロードすることが出来ます。

FAQ 2013-06-19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ