検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 141

並べ替え
既に販売が完了したKeysight、AgilentおよびHewlett-Packard(HP)のテスト機器のマニュアルはどのように入手できますか?
ほとんどのKeysight製品にPDFマニュアルがあり、製品ページで入手することができます。Keysightのベンダも古いマニュアルを提供しています。

FAQ 2014-08-01

[プリンタ] 測定器の画面結果印刷に使用していたGPIB接続のプリンタが壊れてしまいました。代替品はありませんか?
現在、GPIB(HPIB)接続のプリンタは、各社ともに絶版となっており、入手は困難です。そのため、GPIB(HPIB)接続のプリンタ以外を使って、データを印刷する方法をご案内させて頂きます。なお、Keysight社では、動作や接続などの保証はさせていただく事はできません。お客様の責任の上、実施下さい。

FAQ 2013-11-15

How wide range of resistivity can the 4339B measure when used with the 16008B?
The 4339B can measure surface resistivity up to 7 x 1017 Ω and volume resistivity up to 8 x 1018 Ω-cm, but it depends on the electrodes of the 16008B used.

FAQ 2010-07-02

Keysight 85070E誘電体プローブ・キットで使用できる各種プローブにはどのような周波数制限がありますか?その理由は?
85070E誘電体プローブ・キットのプローブ・タイプとその周波数レンジを次に示します。

FAQ 2009-06-26

Why is the 16008B furnished with an acrylic plate?
The 16008B is furnished with an acrylic plate to prevent the guard electrodes from being scratched when the 16008B is not in use.

FAQ 2008-05-16

Can I replace the 16008B's conductive elastomer when it is deteriorated?
No, since the conductive elastomer cannot be removed from the main electrode assembly of the 16008B, replace whole main electrode assembly with new one.

FAQ 2008-05-16

Does the 16008B comply with a certified method of national standard?
The 16008B is compatible with ASTM D257 Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials.

FAQ 2008-05-15

How can I order supplemental parts for component test fixtures/accessories?
You can order the necessary parts by the part numbers shown in the Accessories Selection Guide for Impedance Measurements.

FAQ 2008-04-22

How can I find out the firmware revision of my 3852A?
Send the "IDN?" command to the 3852A via the front panel or by HP-IB.

FAQ 2008-03-07

35670A、35665AなどのKeysightダイナミック・シグナル・アナライザ(DSA)の測定プロセスの概要を教えてください。
以下にAgilentDSAの動作の概要を説明します。

FAQ 2005-05-12

35670Aのマーカ機能で、Band Markerの下に“Band Power”機能があります。アナライザはバンド・パワーをどのように計算しますか?
バンド・パワーの計算は以下のように行います。まず帯域内の各周波数ビン内のパワーを加算します。その値を有効帯域幅で割ります。

FAQ 2005-05-12

トレース・データをASCII形式で保存すると、拡張子がそれぞれ.txt、.hdr、.x、.z.の4個のファイルができています。これらのファイルの内容は?
測定値のASCII形式による保存は、以下の4ファイルを使用します。

FAQ 2005-05-12

35670Aのトレース画面をアナライザに接続したラスタ・プリンタで印刷しようとすると、小さな画像しか印刷されないのはなぜですか?
35670Aでこれを回避するには以下を実行します。

FAQ 2005-05-12

プロダクト・ノート「Rotor Dynamics Measurement Techniques」で参照されているフロッピーディスクがあります。このディスクの中身のファイルをどこでダウンロードできますか?
下に示すファイル"rotor_dynamics.exe" は自己解凍ファイルです。

FAQ 2005-03-27

3562A/3563Aと35670Aの主な違いは何ですか?
図で示します。

FAQ 2004-11-24

35670Aで大量のタイム・キャプチャ・データを保存した結果分割されてしまったファイルの結合方法は?
35670Aでは、タイム・キャプチャ・ファイルを3 1/2インチ・フロッピー・ディスクに保存する場合、タイム・キャプチャ・バッファのサイズによっては、バッファ・データが分割され、複数のフロッピー・ディスクにデータが保存されることがあります。

FAQ 2004-11-16

35670A: How do I convert SDF data files to use with Microsoft Excel?
The SDF utilities (comes standard with the 35670A) will help convert SDF files to several other formats, including ASCII.

FAQ 2004-10-19

Can I run 35665A IBASIC Programs on a 35670A?

FAQ 2004-07-12

35670A: How do I port 35670A screen images to the PC?
Using the HP-GL plotter as plot/print device, either plot the screen images using plot/print destination as "output to file" or use PrintCapture* with plot/print as "Output to Serial".

FAQ 2004-04-20

5529Bに含まれるコンポーネントは何ですか?
リンク先詳細をご参照下さい。

FAQ 2003-06-22

35665Aの時間情報(日付、時刻)の設定はできますか?
フロントパネルからの操作でできます。

FAQ 2003-03-11

3852Aの動作確認をしたいのですが、どうすれば良いですか?
3852A本体のセルフテストを実施して下さい。

FAQ 2003-01-21

3852A データ集録/制御システムに、エラー39 "Memory Lost" が表示される場合の対処方法は?
バックアップ用バッテリーを交換する必要があります。

FAQ 2003-01-15

The Keysight 3852A and Multiple Interrupts

FAQ 2002-11-27

Nesting 3852A subroutines with DISABLE EOL SWAP set

FAQ 2002-06-27

1 2 3 4 5 6 次へ