이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

기술 지원

전자 측정

모델 번호 입력:

1-25 / 295

정렬방식:
Is there a 3D model of the Infiniium 9000 Series oscilloscope?
Yes, see the Step format file download.

FAQ 2019-11-04

What is Keysight's Windows 7 to Windows 10 Migration Schedule?
We are beginning the transition of our Windows based instruments from Windows Embedded Standard 7 to Windows 10 IoT Enterprise. Click on the link for additional information.

FAQ 2019-08-28

FlexDCA: What Licenses Do I Have, And What Features Do They Enable?
FlexDCA: What Licenses Do I Have, And What Features Do They Enable?

FAQ 2018-12-10

What Information Should I Collect From FlexDCA Before Asking Keysight For Help?
What Information Should I Collect From FlexDCA Before Asking Keysight For Help?

FAQ 2018-12-10

Recommended Instrument Configurations for 200GAUI-4 & 400GAUI-8 C2M Receiver Test Setup
Recommended Instrument Configurations for 200GAUI-4 & 400GAUI-8 C2M Receiver Test Setup (accessories not listed):

FAQ 2018-07-08

How do I downgrade my Infiniium oscilloscope from Windows 10 to Windows 7?
If you bought an Infiniium oscilloscope running Windows 10 and you want to run Windows 7 instead, this document explains how to do so.

FAQ 2017-12-14

지원하기 위해 N4373A LCA를 보낼떄 포함되어야 하는 것은 무엇입니까?
네트워크 분석기, 광 테스트 세트 및 모든 RF 케이블을 포함시켜야합니다.

FAQ 2017-10-31

What are the Keysight equivalent model numbers for Centellax BERT products and test accessories?
Click on the question for full details of the equivalent model numbers.

FAQ 2017-07-13

If we use external clocks for both the Pattern Generator and Error Detector parts, can we run them at different data rates?
It would be more straight-forward to provide the PG (TX) with a 10 GHz clock (for 10 Gb/s data) and then use the 1:4 demux and provide the ED (RX) with a 2.5 GHz clock (measuring 2.5 Gb/s data). Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

What is the raw jitter tolerance for the N4960A/N4952A?
There is no CDR in the N4960A, so by itself, the JTOL plot will be a flat line somewhere below 1 UI. An external CDR can be used. Click on the question for additional information.

FAQ 2017-06-28

M8000 시리즈를 위한 30일 무료 체험판 라이선스
M8000 제품군 내의 모든 체험판 라이선스에 대한 개요 및 링크

FAQ 2017-01-31

Does the 86100D DCA-X Support Windows 7?
Yes. Existing mainframes my be upgraded by ordering 86100DU-WN7 from your local contact center. All the new 86100Ds ship with Windows 7 installed.

FAQ 2014-09-25

무료 체험판은 어디에서 확인할 수 있습니까?
제품군별로 가용한 무료 체험판을 확인하십시오.

FAQ 2014-08-14

키사이트, 애질런트 및 휴렛팩커드의 단종된 테스트 장비에 대한 매뉴얼은 어디에서 확인할 수 있습니까?
대부분의 키사이트 제품의 PDF 매뉴얼은 제품 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 다른 벤더들도 예전 매뉴얼을 제공합니다.

FAQ 2014-08-01

GP-IB 인터페이스만 있는 다양한 키사이트 분석기에서 화면 이미지를 인쇄하고 저장할 수 있는 다른 방법이 있습니까?

FAQ 2014-02-08

What are the remote control commands to switch between FlexDCA and the legacy user interface?
The :SYSTem:FCONfig command can be used to switch between the possible user interfaces.

FAQ 2013-12-12

Can I upgrade my 86100A, 86100B or 86100C mainframe to obtain an 86100D?
The 86100D has major hardware differences that make an upgrade uneconomical. Keysight regularly offers trade-in and other incentive programs for DCA mainframes. Contact your local representative for details about the current trade-in program available for your unit.

FAQ 2013-11-27

Do you have an example C# code to control the N4960A BERT?
Yes.

FAQ 2013-10-21

10MHz 레퍼런스 인/아웃 을 제공하는 오실로스코프는 어떤 모델이 있습니까?
10MHz 레퍼런스 인/아웃 을 제공하는 오실로스코프는 어떤 모델이 있습니까?

FAQ 2013-10-17

세그먼트화된 메모리 수집 모드가 유용한 이유는 무엇이며 이 모드를 지원하는 Infiniium 오실로스코프는 무엇입니까?
Infiniium 오실로스코프의 세그먼트화된 메모리는 수집 메모리를 동일한 길이의 하위 레코드 세트로 나뉠 수 있게 해줍니다. 따라서 전체 길이는 오실로스코프의 전체 메모리 깊이와 동일합니다.

FAQ 2013-09-18

Do you have an example Python code to control the N4960A BERT?
Yes.

FAQ 2013-09-04

How can I get firmware for the 8614xA/B Optical Spectrum Analyzer?
If your unit needs a firmware upgrade, please contact Keysight Support.

FAQ 2013-09-04

UNH-IOL JBISTGUI Software
JBISTGUI utilizes the two channel mode of J-BERT N4903B and configures transmission of the necessary pattern sequences that can enable the BIST-L and BIST-TAS test modes for SATA host and device products. This Software simplifies Keysight’s receiver test setup by eliminating the need to switch between a protocol tester and J-BERT.

FAQ 2013-03-18

What are the rack mount kit part numbers for the 86100 DCA?
Rack mount kits for 86100 DCA are available to purchase as stand-alone parts.

FAQ 2012-12-20

Can I remotely query the 86100D DCA-X to determine which user interface is running?
Yes. Issue the query :SYSTem:FCONfig? If the response is "Legacy" then the legacy UI is in use. If the response is "Compatible" or "Standard" then the FlexDCA interface is in use.

FAQ 2012-12-12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 다음