検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

絞込み

絞込みのリセット

トピック

コンテンツのタイプ

製品カテゴリ

1-25 / 30

並べ替え
他社製測定器でもVEEで制御できますか?
はい、できます。

FAQ 2013-11-22

Does Keysight VEE 9.0 support Windows 7?
Yes. A Keysight VEE patch is currently in development and is tentatively scheduled for release on 2nd quarter of 2010.

FAQ 2013-11-17

Keysight VEE用の計測器ドライバがない場合、どうやって計測器を制御するのですか?
ドライバがない計測器でも、Direct I/Oを使用すれば制御できます。

FAQ 2013-11-17

Keysight VEEは作成したソフトを実行形式にできますか?またコンパイルすることができますか?
Keysight VEEをコンパイルしたり、実行形式(.exe)にすることはできません。

FAQ 2013-11-17

ENAアナライザとSCPI-LANで通信するためHP Basicを設定する際の情報はありますか?
ENAのLAN設定を認識するためにHP Basic AUTOSTを設定します。

FAQ 2011-10-07

What is EVO and what are the known issues?
EVO is an abbreviation for Extensible VEE Object, which introduce after VEE Pro Version 9.21

FAQ 2011-03-31

IO ライブラリ・スイート:SICL、VISA、VISA COM のサンプル・プログラムはどこにありますか?
SICL、VISA、VISA COM を一般的なプログラミング言語で使用しているサンプル・プログラムが、Keysight Developer Network (ADN) で提供されています。

FAQ 2010-09-20

VEE Pro: Why can't I talk to an instrument at GPIB address 21?
The reason is that each device on the GPIB has to have a unique address, including the computer's GPIB card.

FAQ 2010-09-09

Is VEE able to interpret "," as decimal point in Formula box running under German Windows?
No. Please use "." as decimal point as per international standard.

FAQ 2009-11-17

Why did VEE displayed an "out of memory" message even the PC has more than 1GB of memory free after using up only 300MB of memory?
Keysight VEE's could not support such a large memory of usage in a single object or interface.

FAQ 2009-11-08

IO ライブラリ・バージョン 15.0 は、どのようなプログラミング言語をサポートしますか?
ご使用のAPIに依存します。

FAQ 2009-08-23

NI-488.2を利用するアプリケーションをKeysight(またはNI) GPIBカードと共に使用するとき、Keysight IO Libraries Suite のほかにインストールする必要があるソフトウェアはありますか?
他のベンダのコネクティビティソフトウェア、および、ハードウェアがインストールされているかどうかに依存します。

FAQ 2009-08-23

Is there an example program for acquiring data from the Keysight 8970B Noise Figure meter via the GPIB bus?
Vee program found here...

FAQ 2009-04-28

VEE PROからPCにインストールしたPCIカードを直接制御できますか?
VEEは、ダイレクトPCIインタフェースを提供していません。PCIバックプレーンに直接アクセスするには、ベンダがMSConfigファイルまたはSystem Configuration Utilityファイルを変更する必要があります。

FAQ 2008-04-21

Does the Keysight 34401A have a LAN IO Connection?
No. However, if you require Local Area Network (LAN) connectivity, consider the Keysight E5810A LAN-to-GPIB gateway.

FAQ 2004-09-23

Keysight 3852 Communications With an E2071C GPIB Card
Newer GPIB interfaces (e.g. E2071, 82341) are capable of very fast performance. On rare occasions, some slower instruments have exhibited problems when connected to these high-speed interfaces. ..

FAQ 2004-08-09

Sample Basic 82341C and E2050A Auto Start Configuration

FAQ 2003-11-04

The Keysight 3852A and Multiple Interrupts

FAQ 2002-11-27

Measuring Quadrature Count with the 44714A

FAQ 2002-06-27

Scan Speed Using the 44702A and the 44710A

FAQ 2002-06-27

VEE: VEE Cannot Communicate with the E2050A LAN-IB Gateway on My Network.

FAQ 2002-06-27

Controlling the Current Source of the 44701A

FAQ 2002-06-27

8714C: Learn String Capture Using VEE

FAQ 2002-06-27

Keysight 8753E FORM3 Data Transfer via VEE

FAQ 2002-06-27

Measure Duty Cycle Using the 44715A

FAQ 2002-06-27

1 2 次へ