検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

1-25 / 156

並べ替え
[プログラミング] GPIBでリモート制御している測定系をUSB、LANに変更するには、何をすればよいですか?どのようなメリットがありますか?
GPIBで組まれたリモート制御の測定系をUSB、LANに変更する場合のプログラム上の変更点は以下になります。

FAQ 2014-04-07

他社製測定器でもVEEで制御できますか?
はい、できます。

FAQ 2013-11-22

Does Keysight VEE 9.0 support Windows 7?
Yes. A Keysight VEE patch is currently in development and is tentatively scheduled for release on 2nd quarter of 2010.

FAQ 2013-11-17

Keysight VEEは作成したソフトを実行形式にできますか?またコンパイルすることができますか?
Keysight VEEをコンパイルしたり、実行形式(.exe)にすることはできません。

FAQ 2013-11-17

Keysight VEE用の計測器ドライバがない場合、どうやって計測器を制御するのですか?
ドライバがない計測器でも、Direct I/Oを使用すれば制御できます。

FAQ 2013-11-17

[プログラミング] Keysight社製オシロスコープの間ではコマンドの互換性はあるでしょうか?
弊社のオシロスコープは、InfiniiVision系と、Infiniium系の2シリーズに大別されます。この間では、若干コマンド体系が異なるので、注意が必要です。同シリーズであれば、殆ど同じコマンド体系となります。

FAQ 2013-10-29

[プログラミング] 計測器を、LinuxやMac OSなど非WindowsOSからGPIBでリモート制御するには、どのようにすれば良いですか?
LinuxやMac OSから制御なされる方法としては、以下の方法が考えられると思います。

FAQ 2013-08-25

[プログラミング] Windows上のExcel VBA、Visual Basic等からオシロスコープ 計測器を自動計測(GPIB、LAN、USB)しますが、コマンドはどこにありますか?
各オシロスコープ 計測器の自動制御用コマンドは、プログラマーズガイドに記載をさせていただいております。これら各オシロスコープのプログラマーズリファレンス(PDFもしくはヘルプファイル形式)は弊社のホームページよりダウンロードすることが出来ます。

FAQ 2013-06-19

GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って、GPIB経由でPC上から計測器を自動計測する方法を教えてください。
GPIBインタフェース(82357A、E5810A、82350B)を使って....

FAQ 2013-06-19

スペクトラム/ベクトル・シグナル・アナライザのリモート・プログラミングの方法
以下の情報が、スペクトラム・アナライザのリモート・プラグラミングに役立ちます。

FAQ 2013-05-16

[プログラミング]EZJIT:オプションのEZJITソフトウェアで取得しているジッタのトレンドデータ(紫色)を外部PCに定期的に取り込むコマンドは?
以下のコマンドをお送りください。

FAQ 2012-02-21

ENAは87050E/87075Cシリーズ マルチポート・テスト・セットをサポートしていますか?
E5061A/E5062Aとは異なり、E5061B/E5071C/E5072A(ENA)では87050E/87075Cのすべての機能をサポートしているわけではありません。ただし、GPIBで87050E-Hxx/87075C-Hxxのスイッチ・ステートを変更することは可能です。

FAQ 2012-01-22

[プログラミング]Infiniiumを使っていますが、オシロの画面をPCに取り込むコマンドはありますか?
オシロスコープ上に表示されている画面を"画像"としてPCへ取り込むコマンドは、:DISPLAY:DATA? というコマンドになります。

FAQ 2011-11-21

ENAアナライザとSCPI-LANで通信するためHP Basicを設定する際の情報はありますか?
ENAのLAN設定を認識するためにHP Basic AUTOSTを設定します。

FAQ 2011-10-07

[プログラミング] リモート制御で、立ち上がり時間を測定していますが、任意の電圧値で規定したエッジの立ち上がり時間を求める事はできますか?
:MEASure:THResholds:というコマンドでしきい値を変更することが可能です。

FAQ 2011-08-18

What is EVO and what are the known issues?
EVO is an abbreviation for Extensible VEE Object, which introduce after VEE Pro Version 9.21

FAQ 2011-03-31

[プログラム] Infiniiumの測定機能で":MEAS:RIS? CHANNEL1"を送ると、立ち上がり時間のCurrent値が返ってきますが、他のMeanなどの値が取りたい場合は、どのようにすれば良いですか?
MEANなどの値を取得する場合には、MEASure:RESULT?コマンドをお使い頂きます。

FAQ 2011-01-18

[プログラミング] DSO1000シリーズは、LANやGPIBから制御することができますか?
残念ながら、USB経由でのリモート制御のみをサポートしています。LAN、GPIBからは制御できません。

FAQ 2010-10-04

[仕様] オシロスコープで捕捉した波形をKeysight任意波形発生器で使用できますか?
できます。IntuiLink波形エディタ・ソフトウェア(無料)を使用すると、Keysight Infiniium、DSO/MSO6000シリーズ、54600シリーズ・オシロスコープから波形データをダウンロードして、Keysight 33120A/33220A/33250A任意波形発生器に送信することができます。

FAQ 2010-09-27

IO ライブラリ・スイート:SICL、VISA、VISA COM のサンプル・プログラムはどこにありますか?
SICL、VISA、VISA COM を一般的なプログラミング言語で使用しているサンプル・プログラムが、Keysight Developer Network (ADN) で提供されています。

FAQ 2010-09-20

[プログラム] 現在、8133Aを自動制御していますが、81133A/81134Aへ置き換える検討をしています。8133Aと81133A/81134Aの間にコマンド互換性はありますか?
基本的には互換性がありますが、見直しが必要な部分があります。

FAQ 2010-09-20

VEE Pro: Why can't I talk to an instrument at GPIB address 21?
The reason is that each device on the GPIB has to have a unique address, including the computer's GPIB card.

FAQ 2010-09-09

[プログラミング] Waveform:data?にて、オシロからPCへデータを取り込む際、タイムアウトになってしまいます。どのようにしたらよいでしょうか?
Waveform:data?でのタイムアウトのほとんどは、波形データを取り込む時間に対して、設定されたタイムアウトが短い場合に発生します。

FAQ 2010-07-23

[プログラミング] Infiniiumで、波形収集後、すぐにデータを取り込みたいと思っています。波形収集が終了したことを知る方法はありますか?
ADER?でレジスタ(Acquisition Done Event Register)を読みに行くことで分かります。データの収録終了時に、このレジスタビットがたちますので、ADER?の返り値として1が返ります。

FAQ 2010-07-22

[プログラミング] 4ch同時に、波形データをオシロからPCへ取り出すことは可能ですか?
4ch分のデータをPCへ取り込むことは可能です。ただし、PCへのデータ転送は、チャンネル毎に行う必要があります。(:WAVeform:SOURceは1ch分しか指定ができません) また、取得するチャンネルは、表示がオンになっている必要があります。

FAQ 2010-07-22

1 2 3 4 5 6 7 次へ