検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

251-275 / 2051

並べ替え
[仕様] Infiniiumでアイパターンをカラーグレードで描かせていますが、各色に対応する閾値を任意に設定することは可能でしょうか?
残念ながら、カラーグレード時、波形の重ね書き頻度に応じて色が変わりますが、この頻度閾値を任意に変更することはできません。

FAQ 2012-02-16

SDA [仕様] Eye Height を測定する際、"Use Measured Data"、"Extrapolate Using Standard Deviation"の二つの測定アルゴリズムを選択できますが、何が異なるのでしょうか?
"Eye Height を測定する際、""Use Measured Data""、""Extrapolate Using Standard Deviation""の二つの測定アルゴリズムを選択することが出来ます。

FAQ 2012-02-16

[アプリケーション] USB2.0: High Speed Test治具のE2649AとE2649Bの相違点は何になりますか?
主な違いは、以下になります。

FAQ 2012-02-13

[アプリケーション] DDR: DDR自動化測定ソフトウェアでTjit(per)は、どのようなアルゴリズムで測定されているのでしょうか?
Tjit(per)の定義は、以下の式になります。

FAQ 2012-02-07

EZJIT [操作方法] Jitter Spectrumの周波数範囲ですが、最大で測定周波数の半分しか表示されません。これは、どういった理由から半分しか表示されないのでしょうか。
Jitter Spectrumは、TIEのJitter TrandをFFTし、求められます。FFTの最大周波数は、サンプリング周波数の1/2になります。このTIEの値は、測定波形の1周期でサンプリングされていますので、Jitter Spectrumの最大周波数は、測定波形の半分になります。

FAQ 2012-02-03

SDA [操作方法] LVDSのアイパタンを描くには、どのようにすれば良いでしょうか?
LVDSに限らず、組み込みクロックを持つシリアルインターフェースのアイパタンを描くには、ソフトウェア・クロックリカバリ・ツールが必要です。

FAQ 2012-02-03

[アプリケーション] DDR: DDR自動化測定ソフトウェアの各測定項目は、どのようなアルゴリズムで測定されているのでしょうか?
各測定項目の測定アルゴリズムに関しては、マニュアルに掲載させて頂いています。

FAQ 2012-02-03

SDA [操作方法] クロックリカバリ方式としてConstant Frequencyを選択していますが、Full、Semi、Manualの3つが選択できます。それぞれどのようなものでしょうか?
それぞれ以下の特徴を持っています。

FAQ 2012-02-02

What is a Bypass Instruction?
The Bypass Instruction is an IEEE 1149.1 mandatory instruction which select the single bit Bypass register between the TDI and TDO.

FAQ 2012-02-01

[仕様] InfiniiumのSin(x)/x補間機能の補間点数を設定することはできますか?
9000シリーズ、90000シリーズに関しては、ファームウェア Version3.10以降にて、Sin(x)/x補間機能の補間点数を選択出来るようになっています。

FAQ 2012-02-01

What is a Bypass Register?
A Bypass Register is an IEEE 1149.1 mandatory register which consist of a single boundary scan cell.

FAQ 2012-02-01

Keysight 8761B SPDT同軸スイッチが『Keysight 34945A/L4445A/L4490A/L4491A構成ガイド』に記載されていません。その理由は?
8761Bの内部デザインで、コイルの制御端子間のDC極性の反転によってRF経路が選択されるためです。Keysight 34945A/L4445A/L4490A/L4491A制御ユニットは、極性反転モードを備えていません。このため、8761Bは、34945A/L4445A/L4490A/L4491A制御ユニットでは制御できません。

FAQ 2012-01-30

[操作方法] アクティブプローブ、パッシブプローブのどちらを選択するべきでしょうか?
中~低周波数(600 MHz 未満)であればパッシブプローブ、高い周波数であればアクティブプローブをご選択頂くことをおすすめします。

FAQ 2012-01-30

送信解析のピーク・パワーは3.78 dBmなのに、ゼロ・スパンでは3.66 dBmなのはなぜですか?
パワー・ドメインではなく、IQドメインで測定されるため、VBW機能がありません。最も重要な要因はバケット幅です。

FAQ 2012-01-22

N9081A/W9081AはBluetooth® 4.0に対応できますか?あるいは、対応する予定はありますか?
はい。N9081A/W9081AはBluetooth 4のLow Energy測定をサポートしています。

FAQ 2012-01-22

Keysight Xシリーズ シグナル・アナライザとN9081A Bluetooth®測定アプリケーションで、Bluetoothホッピング信号を測定することはできますか?
この質問に対する答えを簡単に言えば、「ノー」です。本来、周波数ホッピングはBluetoothデバイスの機能のテストに必要です。

FAQ 2012-01-22

Bluetooth® ACP測定に15分かかるのはなぜですか?
ACP測定に要する時間は、Bluetoothテスト仕様の要件に起因します。

FAQ 2012-01-22

N9081A Bluetooth®測定アプリケーションでBERテストが適用されるのはいつですか?
BERテストは、PRBS9信号パターンのEDRだけに適用されます。

FAQ 2012-01-22

ENAは87050E/87075Cシリーズ マルチポート・テスト・セットをサポートしていますか?
E5061A/E5062Aとは異なり、E5061B/E5071C/E5072A(ENA)では87050E/87075Cのすべての機能をサポートしているわけではありません。ただし、GPIBで87050E-Hxx/87075C-Hxxのスイッチ・ステートを変更することは可能です。

FAQ 2012-01-22

Keysight Driver Migration Tool

FAQ 2012-01-20

[測定方法] 差動信号を測定するには、どのようにすればよいのでしょうか?
差動プローブをお使いになることをおすすめします。

FAQ 2012-01-17

[パーツ] オシロやロジアナのパーツを購入したいです。どのようにすれば良いですか?
一緒にお使いして頂いている製品、購入したいパーツ番号をご確認の上、計測お客様窓口までご連絡下さい。

FAQ 2012-01-16

[アクセサリ] N2744A T2Aアダプタは、どのTektronix社プローブで使用できますか?また、どのKeysight社オシロスコープで使用できますか?
N2744A T2Aアダプタとは、Tektronix社のTekProbe-BNCレベル2プローブを、Keysight社のオシロスコープに接続するためのアダプタです。

FAQ 2012-01-16

[操作] AC100Vの商用電源のような差動間の電圧を測定したいと思っています。オシロのグランドを取らない等の方法で、測定することはできますか?
オシロスコープのグランドを取らずにご利用になることは、危険ですので、絶対にお止め下さい。

FAQ 2012-01-16

[仕様] Infiniiumの周波数帯域を制限したいと思っていますが、帯域制限機能はありますか?
9000シリーズ、90000シリーズに関しては、ファームウェア Version3.0以降にて無料で、帯域制限の機能を利用出来るようになっています。

FAQ 2012-01-16

前へ ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 次へ