検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テクニカルサポート

電子計測

製品番号で検索:

226-250 / 2051

並べ替え
What TAP signals are sampled during the falling edge of a TCK signal?
The test data out (TDO) signals of the test access port (TAP) are sampled into the test logic on the falling edge of a test clock (TCK) signal.

FAQ 2012-04-01

What TAP signals are sampled during the rising edge of a TCK signal?
The test mode state (TMS) and test data in (TDI) signals are sampled into the test logic on the rising edge of a test clock (TCK) signal.

FAQ 2012-04-01

How can I clear the memory on an 8566B, 8567A, or 8568B Spectrum Analyzer for security reasons?
See content for details on this subject....

FAQ 2012-03-29

Keysight 89600B VSAソフトウェア(89601B)はBluetooth®差動エラー・ベクトル振幅(DEVM)テストをサポートしていますか?
89601BオプションAYAでは、Bluetoothの基本測定でDEVM結果を得ることはできません。N9081A Bluetooth測定アプリケーションを使用してください。

FAQ 2012-03-22

PSAをN5530Sシステムで動作させるために必要なオプションはどれですか?
オプションB7J、オプション123、オプション1DS、E4440AUオプション233です。

FAQ 2012-03-15

[測定方法]低電流を測定するのに、どんな点に気をつけるべきでしょうか?
いくつかの点に気をつけることをおすすめします。

FAQ 2012-03-05

How does the 8960 & E1961A AMPS/136 Mobile Test Application compare to the 8920B?
This comparison table indicates the ....

FAQ 2012-03-02

N4375BのE/EモードでRFの出力パワーはいくつですか? またその設定を変更できますか?
0dBmに設定されています。 変更する事も可能です。

FAQ 2012-03-01

PDF PDF 56 KB
IO Libraries Suite: What has changed in IO Libraries Suite 16.2?
IPv6 support, increased support for AXIe, support for Command Expert, bug fixes...

FAQ 2012-03-01

How do I determine the maximum test clock (TCK) frequency of the boundary scan device?
The boundary scan device test clock (TCK) information is described in the boundary scan description language (BSDL) at the TAP port identification which assigns a special meaning to these signals.

FAQ 2012-03-01

What is a Compliance Enable pin?
Compliance enable pins are device pins that must be held at a static logic state (0 or 1) before the device enters into any 1149.1 activities.

FAQ 2012-03-01

How do I recover my PSA Spectrum Analyzer after a secure erase memory sanitization?
A secure erase memory sanitization clears all of the user writable instrument memory. Firmware and measurement personalities must be reinstalled.

FAQ 2012-02-26

Can I use 11970 or 11974 Series external mixers with my 859x Series Spectrum Analyzer?
No, while the 859X products did offer an L.O. output on the rear panel with option 010 Tracking Generator, there was never a provision for an I.F. Input, which is required for external mixing.

FAQ 2012-02-25

Why must my N4010A instrument firmware be A.05.04.01 (or newer)?
This is the minimum firmware revision for a hardware change that was introduced during December 2011.

FAQ 2012-02-24

[プログラミング]EZJIT:オプションのEZJITソフトウェアで取得しているジッタのトレンドデータ(紫色)を外部PCに定期的に取り込むコマンドは?
以下のコマンドをお送りください。

FAQ 2012-02-21

EZJIT[仕様]EZJITでジッタスペクトラムを表示させた際、縦軸の単位が"dBj"となる場合がありますが、これは何を意味する単位でしょうか?
単位"dBj"とは、1secを基準としたものとなり、0dBj = 1sec となります。

FAQ 2012-02-21

EZJIT [操作方法] オシロスコープでのジッタ測定を検討しています。ジッタ測定の資料を頂けますか?
弊社では、ジッタ測定に関して、下記のアプリケーションノートをご用意させていただいております。

FAQ 2012-02-21

[操作方法] Infiniiumを使っていますが、外部ディスプレイに、オシロの画面を映し出すことができますか?
はい、以下の方法で出来ます。

FAQ 2012-02-21

[操作方法]コンプライアンスソフトウェアで複数回全ての結果をレポートへ表示する事は可能ですか?
"レポートにて各測定の値を確認なされるには、ソフトウェアのメニューバーより View > Preferences を選択し、 Reportタブ“Trial Display”の回 数をご変更下さい。"

FAQ 2012-02-21

[仕様]オシロスコープでFFT表示させる際、縦軸がdBmで表示されますが、何を意味する単位でしょうか?
dBmの定義は1mW=0dBmにて定められております。

FAQ 2012-02-21

[サービス] アプリソフトウェアをバージョンアップした後、アプリソフトを起動させると、"Automated Test Engine has encountered a problem and needs to close"が発生するようになりました。回避策はありますか?
Microsoft .NET Framework Ver.3.5のインストールがないと、発生することがあります。基

FAQ 2012-02-21

8167シリーズ/8168シリーズの波長可変レーザ光源(8167A/B, 8168A/B/C/D/E/F)で、コネクタ・オプション021、022、023の違いは ?
一般的なフラット・フィジカル・コンタクト出力です。光コネクタ・インタフェースによって特定のコネクタ・タイプが決まります。

FAQ 2012-02-17

[仕様] 81133A/81134AのフロントパネルにあるTrigger Out端子からはどのような信号が出力されますか?
Trigger Out端子からは、Outout、/Outputに同期した信号が出力されます。出力電圧も任意に設定することができ、また、Outputに対して、逓倍での信号も出力することが出来ます。

FAQ 2012-02-17

[仕様] 9000/90000シリーズにMatlabをインストールし、使うことはできますか?
可能です。

FAQ 2012-02-17

[操作方法] Infiniiumで ".h5"という拡張子で波形データを保存しました。PC上で見るビューワーはどこにありますか?
下記のHDFグループのホームページより、ビューワーをダウンロードすることができます。

FAQ 2012-02-17

前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 次へ