Here’s the page we think you wanted. See search results instead:

 

Sprechen Sie mit einem Experten

Gängige HF-Messungen des Alltags – wie bewältigen?

In diesem Weiterbildungsporgamm zeigen wir, wie häufig nachgefragte Messungen mit den HF-Messgeräten Signalanalysator und Netzwerkanalysator erledigt werden können. Dabei wird auf die korrekte Einstellung des Messgerätes genauso eingegangen wie auf Probleme in der Adaption der Messaufgabe an die Ein- und Ausgänge des Gerätes.

Das Weiterbildungsprogramm bietet sich für alle an, die frisch in die HF-Thematik einsteigen oder nicht so häufig daran arbeiten und sich immer wieder mit der Frage „Wie mache ich das?“ auseinandersetzen.


Themen:


Kabeldämpfung vermessen
Eine Aufgabe, die sowohl skalar als Durchgangsmessung als auch vektoriell als Durchgangs- oder Reflexionsmessung durchgeführt werden kann. Wann ist welches Verfahren zu verwenden? Wo liegen die Grenzen? Wie durchführen?

Den Gewinn eines Verstärkers bestimmen
Soll ein Signal über eine längere Strecke übertragen werden, so wird schnell ein Verstärker eingeplant. Wie wird dieser charakterisiert? Wie werden die Eckwerte für die Auswahl bestimmt?

Entwicklungsbegleitende EMV Pre-Compliance Messung
Nach mehr als 2 Jahrzehnten CE-Kennzeichnung ist die EMV im Bewusstsein vieler Entwickler etabliert. Wie können entwicklungsbegleitende Abstrahlmessungen außerhalb einer Schirmkabine gemacht werden?

Einschwingverhalten von HF-Signalen messen
Beim Ein- und Ausschalten schneller Signale kommt es zu Einschwing- und Ausklingvorgängen deren Zeitverhalten z.B. die weitere Verarbeitung verzögern kann. Ab wann sind stabile Verhältnisse am Oszillator erreicht? Wie wird ein solcher Vorgang aufgezeichnet?

Spannungsversorgung über die HF-Leitung
Speziell bei kabelgebunden HF- Systemen mit aktiven Zwischenelementen wie Schalter oder Verstärker bietet sich die Speisung der Versorgungsspannung über die HF-Leitung an. Wie wird hier eingekoppelt? Auf welche DC-Eigenschaften muss geachtet werden, damit keine Beeinträchtigung der HF stattfindet?

Einfache digitale Datenübertragung verifizieren
Vom Funkthermometer über den Drucksensor bis hin zum Kfz-Schlüssel. Selbst kleine Datenmengen werden heute mittels digitaler Modulation wie ASK oder FSK übertragen. Welche Parameter müssen gemessen werden, um eine gute Übertragung sicherzustellen?

 

Ein sehr wichtiger Bestandteil dieser Seminare sind konkrete Übungen, Messungen aus der Praxis, die wir mit Ihnen gemeinsam an unterschiedlichen Messaufbauten durchführen.

Außerdem erhalten Sie nach der Veranstaltung einen Link zu einer Auswahl an Laborübungen, die Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie Sie die Messgeräte einstellen müssen, um bestimmte Messungen durchzuführen.

Eine Neuheit, die wir hier nur den Seminar-Teilnehmern anbieten, ist die Möglichkeit sich Geräte nach einem zu vereinbarenden Terminplan und für die Dauer von einer Woche kostenfrei bei uns auszuleihen.

Damit möchten wir ihnen die Gelegenheit geben, die Seminar-Übungen nochmals zu vertiefen oder auch weitere Übungen bzw. Messbeispiele an ihrem Arbeitsplatz und gegebenenfalls abgewandelt auf ihre Anforderungen durchzuführen bzw. zu erproben.