这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

我能否使用 USB 外部存储设备?

大多数闪存(经过 FAT32 格式化的 USB 驱动器)均可与 FieldFox 配合使用。但是有时某些类型和品牌的 USB 闪存无法作为正常的 USB 设备使用,这就导致 FieldFox 射频分析仪无法识别所插入的 USB 闪存。一些有问题的 USB 闪存在插入 FieldFox 分析仪后,可能使 FieldFox 分析仪无法成功启动。我们的测试标明,某些型号的 Kingston 牌闪存最有可能出现这些问题。

如果 USB 闪存出现故障,请试用以下步骤,直至其正常工作为止:

  1. 将 USB 闪存转移到 FieldFox 的其他 USB 端口上。
  2. 移除 USB 闪存并重启 FieldFox。
  3. 在 PC 上对 USB 闪存重新进行格式化。使用 FAT32 作为文件系统。

但是,有些 USB 闪存无论如何都无法与 FieldFox 分析仪很好地配合工作。