您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

i3070 的功能特性和優點

新增功能特性

簡便易用
利用新的即指即點介面,使用者在操作測試儀時無需輸入命令。所有命令都在功能選單中顯示,使用者不必記住每一條命令。即使沒有經驗的使用者也可以很快上手,輕鬆使用此系統。

互動式接腳定位器
互動式接腳定位器讓使用者能夠在待測主機板、探棒和測試頭資源中,搜尋任何元件。這個工具是對 “find pins” 命令的增強,可以用於在測試除錯過程中確定故障元件的位置,或探棒在夾具上的位置。這個工具與手持式探棒搭配使用,能夠快速檢查元件接腳至測試儀的連接。

測試開發改進
測試開發演算法已得到改進。對於電阻器測試和電容器測試,電線和測試選項的選擇均已在 IPG 中得到改進,這樣就能減少測試時間。以典型電路板為例,模擬測試時間可以減少 20%。透過重新計算短路測試中的節點順序,發生假性短路的可能性也會顯著降低。

AutoDebug(自動除錯)
AutoDebug 最初由 i5000 引入,現在 i3070 也提供此功能。AutoDebug 使用一系列可由使用者修改的規則,以大家熟知的合格電路板為參考來修改每一項模擬測試,提高測試的穩定性。這一系列的規則能夠模擬除錯過程中使用者將採取的操作。針對每種元件提供一組不同的規則,這樣就能讓除錯變得更精確。它還會採用統計量測(CPK)來確定測試的穩定度。這個自動功能能夠將通常 3 天的除錯過程,縮短到大約 4 個小時。

AutoOptimizer(自動最佳化程式)
AutoOptimizer(自動最佳化程式)是產品測試工程師不可或缺的一件重要工具。由於在產生過程中存在夾具磨損和製程參數的改變,生產測試工程師必須修改測試選項。只需按一下按鈕,AutoOptimizer 就能最佳化這些測試,把每項測試的用時縮短 10 - 50%。AutoOptimizer 根據使用者指定的 CPK,檢查測試是否穩定。對於需要清理在生產過程中修改的程式的使用者而言,這個工具極為重要,保證使用者快速、可靠地再次執行測試。

從 Mux 轉移到 UnMux 接腳卡的靈活性
i3070 提供了單一的軟體流程和相容的硬體,讓使用者既能使用 HybridPlus Mux 接腳卡,也能使用 Hybrid144 UnMux 接腳卡。

創新特性
VTEP v2.0
Medalist VTEP v2.0 是一套非向量測試解決方案,其中包括新的網路參數量測技術及原創的 Keysight Medalist VTEP 技術和屢獲大獎的 Medalist iVTEP。這種新的網路參數量測技術,讓使用者能夠檢測連接器的電源接腳和接地接腳開路 -- 業界曾認為這項技術已超出了現有的測試功能。

特性和優點

 客戶問題 特性 優點
缺乏熟練的工程師 / 操作人員,員工流動率高 圖形操作和除錯介面 - 簡單易用
- 減少工程師的學習時間
- 降低對操作人員英語水準的要求
  自動除錯 透過直覺的 GUI 和 AutoDebug 工具,可以提高模擬除錯的效率。即使是經驗不足的測試工程師也能得到一致的測試結果
  測試時間指示 在除錯過程中,透過監視測試時間來維持測試時間
高產出 改進的測試產生演算法可以提高測試速率 - 電阻器和電容器測試將測試時間的最佳化考慮在內
- 在短路測試中,透過改進演算法來降低假性短路,進而縮短測試除錯時間
  提高的模擬測試速率(Auto-Optimizer) - 提高對測試預算資產的回報
- 使用統計方法測試使用者指定的 CPK,確保穩定度
需要能夠重複使用現有的測試夾具和程式 與 3070 / i5000 的可攜性 測試投資保護
需要能夠輕鬆快速地在全球範圍內進行部署 移植性、重複性和穩定度 我們倍受信賴、功能強大、簡便易用的測試儀能夠非常容易地進行部署
更低的測試投資 更低的產品價格 更好的投資回報

i3070 系列的不同產品可使用相同的 Mux/Unmux 接腳卡,真正的 6 線模擬線上測試以及所有新的測試特性,例如 VTEP v2.0,AutoDebug 工具、AutoOptimizer 工具和交互接腳定位器工具。

配置的差異主要在於規模、最大節點數和通道數。