这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

i3070 的功能特性和优势

新增功能特性

简便易用
新的即指即点界面使用户在操作测试仪时无需输入命令。所有命令都在菜单栏中显示,用户不必记住要执行的每一条命令。即使没有经验的用户也可以很快上手,轻松使用此系统。

交互式引脚定位器
交互式引脚定位器使用户能够在被测主板、探头和测试头资源中搜索任何元器件。这个工具是对 “find pins” 命令的增强,可以用于在测试调试过程中确定故障元器件的位置,或探头在夹具上的位置。这个工具与手持式探头搭配使用,能够快速检查元器件引脚至测试仪的连通性。

测试开发改进
测试开发算法已得到改进。对于电阻器测试和电容器测试,电线和测试选项的选择均已在 IPG 中得到改进,这样就能减少测试时间。以典型电路板为例,模拟测试时间可以减少 20% 通过重新计算短路测试中的节点顺序,发生假性短路的可能性也会显著降低。

AutoDebug(自动调试)
AutoDebug 最初由 i5000 引入,现在 i3070 也提供这一功能。AutoDebug 使用一系列可由用户修改的规则,以大家熟知的合格电路板为参考来修改每一项模拟测试,提高测试的稳定性。这一系列的规则能够模仿调试过程中用户将会采取的操作。针对每种元器件提供一组不同的规则,这样就能让调试变得更精确。还会采用统计测量(CPK)来确定测试的稳定度。这个自动功能能够将通常 3 天的调试过程缩短到大约 4 个小时。

AutoOptimizer(自动优化程序)
AutoOptimizer(自动优化程序)是产品测试工程师不可或缺的一件重要工具。由于在生成过程中存在夹具磨损和工艺参数的改变,生产测试工程师必须修改测试选项。只需按一下按钮,AutoOptimizer 就能优化这些测试,把每项测试的用时缩短 10 - 50。AutoOptimizer 根据用户指定的 CPK,检查测试是否稳定。对于需要清理在生产过程中修改的程序的用户而言,这个工具能发挥特别重要的作用,保证用户快速、可靠地再次运行测试。

从 Mux 转化到 UnMux 引脚卡的灵活性
i3070 提供了单一的软件流程和兼容的硬件,使用户既能使用 HybridPlus Mux 引脚卡,也能使用 Hybrid144 UnMux 引脚卡。

创新特性
VTEP v2.0
Medalist VTEP v2.0 是一套非矢量测试解决方案,其中包括新的网络参数测量技术及原创的 Keysight Medalist VTEP 技术和屡获大奖的 Medalist iVTEP。这种新的网络参数测量技术使用户能够检测连接器的电源引脚和接地引脚开路——很多业界同仁此前曾认为这项技术已超出了现有的测试功能。

特性和优势

客户问题 特性 优势
缺乏熟练的工程师/操作人员,员工流动率高 图形操作和调试界面 - 简单易用
- 减少工程师的学习时间
- 降低对操作人员英语水平的要求
  自动调试 通过直观的 GUI 和 AutoDebug 工具,可以提高模拟调试的效率。即使是经验不足的测试工程师也能得到一致的测试结果
  测试时间指示 在调试过程中,通过监视测试时间来维持测试时间
高产出 改进的测试生成算法可以提高测试吞吐量 - 电阻器和电容器测试将测试时间的优化考虑在内
- 在短路测试中,通过改进算法来降低假性短路,从而缩短测试调试时间
  提高的模拟测试吞吐量(Auto-Optimizer) - 提高对测试预算资产的回报
- 使用统计方法测试用户指定的 CPK,确保稳定度
需要能够重复使用现有的测试夹具和程序 与 3070 / i5000 的可移植性 测试投资保护
需要能够轻松快速地在全球范围内进行部署 移植性、重复性和稳定度 我们倍受信赖、功能强大、简便易用的测试仪能够非常容易地进行部署
更低的测试投资 更低的产品价格 更好的投资回报

i3070 系列的不同产品能够使用相同的 Mux/Unmux 引脚卡,真正的 6 线模拟在线测试以及所有新的测试特性,例如 VTEP v2.0、AutoDebug 工具、AutoOptimizer 工具和交互引脚定位器工具。

配置的不同体现在规模、最大节点数和通道数。