Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

What interfaces does VEE 7 support?

VEE 7 supports the following interfaces:

  • Agilent 82357A USB/GPIB Interface
  • Agilent E5810A or E2050A/B LAN/GPIB gateway
  • Agilent 82350A/B or 82341C GPIB interfaces
  • USB connect to instruments supporting the TMC protocol
  • Standard RS-232
  • LAN connect to instruments supporting the VXI-11 protocol
  • National Instruments I/O hardware using NI 488 version 1.5 (or higher)