您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

為何電源供應器會讓暫態電流過擊超越電流限制設定?

安捷倫電源供應器可以定電壓(CV)或定電流(CC)模式,在額定輸出電壓和電流下操作,但是大部份都設計成定電壓源,這表示這些設備會以定電壓模式開機。沒有指令可以用來執行定電流操作。不論您將電流(Iset)設為0或其他值,直流電源都會先以CV模式模式操作,並會產生最大的Vset,直到電壓設定、電流設定和負載電阻決定了設備的操作模式為止。之後,電源供應器會依據負載電阻、電壓設定或電流設定的變化,自動在CV和CC模式間來回切換。

而且,從CV轉換成CC並不是瞬間發生的。電源供應器的內部控制迴路具備一怏有限迴轉率特性,會在模式交越中產生時間延遲。切換式電源供應器的回應速度(通常為100毫秒)比線性電源供應器(通常為100微秒)慢。在轉換期間,電流可能會明顯超出電流限制。

這並不奇怪。每一台電源供應器中所出現的輸出電容都在控制迴路之外,並會因為電阻的改變而在負載中供應相當大的電流。大部份的電源供應器多少都會出現這種情況。為避免這項特性變成一個問題,您必須遵守一些原則。
首先選擇能執行這項工作的最小電源供應器。如果可能,請使用線性而非切換式電源供應器。選擇非必要的較大供應器或許可提供較佳的彈性,但也會增加出現問題的可能性。

其次,請勿“熱切換”待測元件(DUT)到已設定工作電壓的電源供應器輸出,尤其是DUT代表電容負載時。相反的,您應該先將電源供應器設定在0.0amps,然後連接DUT,再重新設定供應器所需的電流限制。

最後,請勿在連接靈敏的負載時打開電源供應器的輸出。電源供應器一開始會以CV模式開機。以CC模式開機的唯一方法就是在輸出加入一個短路,然後啟動或開啟輸出,最後再移除短路。