Вы искали эту информацию? Посмотреть другие результаты поиска:

 

Связаться с экспертом

The temperature characteristic test sample program does not work on the 64-bit version of Excel.

Download and use the Tctest64.xlsm below. The file is archived by zip.

Ссылки, относящиеся к этой теме

Документы и файлы для загрузки

The temperature characteristic test sample program does not work on the 64-bit version of Excel 
Download and use the Tctest64.xlsm.

Файл для загрузки 2019-08-21

null FILE 391 KB