이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

낮은 게인, 저노이즈 피겨 테스트 디바이스의 특성을 분석할 때 시스템 노이즈 피겨를 향상시키고 키사이트 N897xA 시리즈 노이즈 피겨 분석기의 측정 불확실성을 줄일 수 있습니까?

측정 시스템 전에 전치 증폭기를 사용하면 노이즈 피겨 분석기 불확실성을 크게 향상시킬 수 있습니다. 전치 증폭기에는 저노이즈 피겨와 결합된 상당한 게인이 있어야 합니다. 전치 증폭기의 기본 목표는 전체 “시스템” 노이즈 피겨를 감소시키는 것입니다.

문서자료 및 다운로드

노이즈 피겨 불확도 계산기 
노이즈 피겨 불확도 계산기는 부품에서 시스템에 이르기까지 설계 작업을 지원하기 위해 만들어졌으며, 시스템 성능 향상에 대한 지속적인 수요를 충족하는 데 도움이 됩니다.

분석 툴 2015-05-29

RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정의 기초 - 어플리케이션 노트 (영어) 
32페이지 분량의 이 흑백 어플리케이션 노트는 RF 및 마이크로웨이브 노이즈 피겨 측정에 대한 정보를 제공합니다. 주제는 노이즈 피겨와 온도, 2포트 네트워크의 노이즈 특성, 그리고 노이즈 피겨 측정 등을 포함하고 있습니다.

어플리케이션 노트 2010-08-05

노이즈 피겨 측정 정확도 - Y-팩터 방법 - 어플리케이션 노트 (영어) 
이 어플리케이션 노트는 노이즈 피겨를 위해 Y-팩터 방법을 사용하는 계측기 특유의 측정 기초, 회피 가능한 에러, 손실 및 온도 보정, 불확실도에 대해 설명합니다.

어플리케이션 노트 2014-02-26

Non-Zero Noise Figure After Calibration (AN 1484) 
This Application Note attempts to explain the reasons behind the zero-error and shows with examples that it does not have a compromising effect on instrument accuracy in a measurement situation.

어플리케이션 노트 2004-01-20

null PDF 95 KB