이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

8970B 노이즈 피겨 분석기에서 오류 코드 22는 무엇을 나타냅니까?

애질런트 8970B/71B/71C 노이즈 피겨 측정 사용 설명서에 이 오류 코드가 “Current RF attenuation not calibrated(현재 RF 감쇠가 교정되지 않음)”으로 명기되어 있습니다.

이 오류는 테스트 대상 장치(DUT)에서 분석기로의 입력이 8970B의 현재 설정을 초과할 때 발생합니다.

이 오류를 해결하려면 Special Function 32.x SP를 사용하여 감쇠기 범위를 증가시킵니다.

오류 22는 DUT의 국부 발진기(LO) 피드 스루로 인해 나타날 수도 있습니다. LO 피드 스루가 오류의 원인으로 의심되면 스펙트럼 분석기를 사용하여 이 상태를 확인한 다음 필터를 사용하여 LO 피드 스루를 제거합니다.