이 페이지를 찾으시나요? 추천 검색 결과 보기:

 

전문가 상담

How do I update the operating system in an N9038A MXE EMI receiver from Windows XP to Windows 7?

Window 7 OS를 위해서는 64-bit operationg system이 필요합니다.

Window XP의 경우 32-bit opearating system을 사용하기 때문에 기존의 Win XP가 설치되어 있는 MXE의 경우 32-bit 프로세서가 들어가 있습니다. 따라서 64-bit 프로세서 어셈블리로 업그레이드를 해야 합니다.

이를 위해서는 아래의 두 가지 option을 구매하시면 됩니다.

PC4 (Dual-Core High Performance Processor) 및 W7X (Window 7 OS) Option을 구매하시면 Window 7으로 upgrade 가능합니다.