検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

NI-VISA v2.5以上のイベント処理が行えるように、E1412Aのファームウェアをアップグレードすることは可能ですか?

NI-VISA v2.5 以上で使用できるように、E1412Aをファームウェア・アップグレードする方法はありません。

E1412Aと通信するための読取り/書込みに加え、VISAインプリメンテーションがVISAイベント・ハンドリングをオンした場合に、FAQに記載されている状態が発生します。 http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/126d5c7a0a9e5c8186256c17005b66ff

対応策では、DMMからの読取り準備中のイベント・ハンドリングを無効またはオフにします。この対応策の実装の詳細は、ni.comの上のFAQに掲載されています。