検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight 社製 GPIB インタフェースのドライバはWebから入手できますか?

弊社のWebから入手することができます。
Keysight 社製 GPIBインターフェイス をコンピュータ に認識させるためには、予め IO Library をコンピュータへインストールしていただく必要があります。最新版のIO Libraryは次のリンクよりダウンロードができます。 IO Libraries ダウンロードサイト

※ このサイトからのIO Libraryのダウンロードは、IO Libraryのバージョンアップデート目的に限られます。ダウンロードなされる方は、IO Libraryを所有している必要がございます。IO Libraryは、Keysight社のGPIB インターフェイスなどの商品に含まれています。また、IO Libraryは単体で御購入いただくことも可能です。

また、ご使用のOSのバージョンによって、ご利用できるIO Libraryのバージョンも異なります。OSとご利用できるIO Libraryの関係は、次のリンクでご確認下さい。 IO Libraries Interface Matrix

弊社製 GPIB インターフェイスは、通常のプラグアンドプレイの機器と異なり、まず、IO Library をインストールした後、GPIB インターフェイス をコンピュータへ接続するという手順になります。この手順でインストールなされていない場合は、認識されない可能性もあります。