这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

我该如何配置Keysight IO程序库套件14,以便通过局域网与ENA网络分析仪进行通信?

(支持的型号以粗体表示: E5071C E5072A E5070B/71B E5070A/71A E5061A/62A E5061B E5063A E5091A E5092A)

在下文中,仪器硬键指示表示为[...],功能键为黑体字格式。

要通过局域网使Keysight IO程序库套件14与ENA分析仪进行通信,请执行以下操作。

准备ENA分析仪

  • 依次点击[System] - Misc Setup - Network Setup - SICL-LAN Server [ON]来启用SICL-LAN分析仪的服务器。
  • 设置分析仪的GPIB地址,以便通过SICL-LAN服务器对其进行控制。操作如下:
    [System] - Misc Setup - Network Setup - SICL-LAN Address [XX]
    "XX"表示从0到30的地址号码。
  • 修改完成后,必须重启分析仪的固化软件。在看到分析仪的提示后,请允许分析仪重新启动固件。
  • 确定并设置分析仪的互联网协议(IP)地址或分析仪网络标识。确定(或设置)分析仪的IP地址,选择[System] - Misc Setup - Network Setup - Network Configuration,双击局域网配置(Local Area Configuration)。选中互联网协议(TCP/IP)并点击属性,以设置IP,注明IP地址和网络标识。例如分析仪的 IP地址= 192.168.1.2
  • 或者要确定分析仪的网络标识,请选择[System] - Misc Setup - Network Setup - Network Identification,填写“计算机全名”字段。

要用TCP/IP协议建立与分析仪的连接,Keysight IO程序库必须配置外部控制器。本文概括介绍了在Windows环境下使用外部控制器时Keysight IO程序库的配置程序。

在外部控制器上准备Keysight IO程序库:

  • 从Keysight IO控制工具中启动Keysight Connection Expert(是德连接专家程序)。
  • 点击Add Interface(添加接口)。
  • 选择“Remote GPIB Interface (via E5810A or Remote IO Server)”远程GPIB接口(通过E5810A或远程IO服务器)。
  • 选择“Add(附加)”按钮。

IO_Lib_Ste_14_Img1.jpg

参见下一张图,了解以下步骤的详细信息和结果:

  • 在最终窗口中选择适当的设备按钮(radio button)、“主机名(Host Name)”或“IP地址:”;然后输入ENA计算机名称(主机名称)或IP地址。
  • 在远程主机(Remote Host)上修改接口名称(Interface Name): hpib9
  • 点击“测试连接(Test connection)”按钮。
  • 确保显示一下指示:
    "The interface was successfully opened(接口已成功打开)"
    "This item has been verified(此条目已经验证)"
    绿球中间显示有白色验证标记从中穿过。
  • 如果未显示以上信息,则是分析仪和/或Keysight IO控制套件14程序库配置发生了故障。需重新检查以前的设置,如果连接反复失败,请与是德科技公司联系。如果显示了上述信息,请选择“确定”按钮。

IO_Lib_Ste_14_Img2.jpg

  • 在成功地将Keysight IO控制套件14程序库与分析仪连接之后,将有一个类似于下图所示的屏幕显示出来。请注意新添加的“远程(GPIBx)”接口,以及连接目录中的ENA分析仪型号。对于此处列举的具体配置,指示为“E5071B (GPIB2::17::INSTR)”,这是VISA地址或VISA接口名称。
  • 字符串“E5071B(GPIB2::17::INSTR)”中的E5071B部分是自动生成的,用以响应“*IDN?”标识查询操作。该操作会在用户点击“确定”按钮之后开始执行。所有符合IEEE488.2标准的仪器都能对此项查询做出响应。

IO_Lib_Ste_14_Img3.jpg