这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

使用是德矢量网络分析仪能测量传播速度吗?

Keysight VNAs不能直接测量传播速度。可以选择下面步骤概述的方法来计算传播速度,该方法基于被测电缆的物理长度计算传播速度。

  1. 执行传输校准(响应、增强响应、全部2-端口等)
  2. 连接校准端口之间的被测电缆。
  3. 测量 S21
  4. 将延迟设置为显示格式。
  5. 记录该延迟
  6. 测量该电缆的物理长度。

使用下面的方程计算该传播速度。
Vp (m/s) = 电缆长度 (m) /延迟(s)

用户可以选择测量该电缆的电气延迟,输入电缆的速度因子并计算传播速度作为电气长度分开的物理长度比率为了测量电气延迟,执行上面提到的步骤1至3,然后执行以下步骤:

  1. 将相位设置为显示格式
  2. 使用标志函数,当标志>延迟时,该标志自动设置电气延迟。
  3. 使用CAL菜单设置被测电缆的速度因数。
  4. 测量该电缆的物理长度。
  5. 通过SCALE – ELECTRICAL DELAY 函数显示电缆的电气延迟。
  6. 分析仪现在显示电气延迟和电缆长度。

使用下面的方程计算该传播速度。
Vp (m/s) = 电缆长度 (m) /延迟 (s)

两种方法都可以得到相似的结果。