这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

是德科技许可证类型和期限

是德科技知道,项目会有起伏波动,团队可能会扩大或缩小,而项目可能会分散在各地。为此,是德科技提供了灵活的软件许可选择,让您能够适应所有这些情况。是德科技提供多种类型和期限的许可证,使您可以灵活地获得和使用我们丰富的软件产品。

某些产品不提供全部许可证类型。关于可用许可证的详细信息,请参阅每个软件产品或选件的产品页面。您将会收到 KSM 发送的电子邮件,其中包含与您的产品和许可证类型对应的许可证安装说明。

许可证类型

节点锁定(固定)

这类许可证锁定在特定的主机仪器或 PC 上,只允许在该主机上使用产品。

如果您的产品只需要在一台仪器或 PC 上使用,可以选择节点锁定许可证。它是单机使用场景下最经济高效的选择。

可转移

这类许可证暂时锁定至特定的主机仪器或 PC,只允许在该主机上使用产品,但可以从一台主机上解锁,然后锁定至另一台主机。您可以使用是德科技许可证管理器 5是德科技软件管理器执行此操作。

如果您的产品需要定期在其他仪器或 PC 上使用,您可以选择可转移许可证。通过转移许可证,您可以在物理上相邻的仪器或 PC 之间以及分布在不同地点的仪器或 PC 之间切换使用产品。

USB 便携式

这类许可证与 USB 密钥(单独出售)锁定,并且可以通过该 USB 密钥从一台主机仪器或 PC 转移到另一台主机仪器或 PC。与主机连接时,USB 密钥可以激活在该主机上使用产品的权限。这使得物理上相邻的多个用户无需连接网络即可共享许可证。

如果您的产品经常需要在不同的仪器或 PC 以及多个用户之间共享使用,而仪器或 PC 可能无法始终与公共网络保持连接,此时可以选择 USB 便携式许可证。

USB 便携式许可证需要安装额外的软件驱动程序。参见是德科技许可 USB 驱动程序

浮动(网络)

这类许可证与许可证服务器(也就是管理许可证池的主机 PC)锁定。许可证可由多个用户在多台仪器或 PC 上使用;许可证服务器确保购买的每一份许可证每次只由一个用户使用。这使得分布在不同地点的用户可以通过公共网络共享使用许可证。

如果您的产品经常需要在不同的仪器或 PC 之间以及多个用户之间共享使用,而您有一个公共网络可以将所有仪器和 PC 与许可证服务器互连,那么可以选择浮动许可证。

许可证期限

永久(长期)

该许可证使用期限允许您无限期地使用产品。

永久许可证包括第一年软件更新和支持。在此之后,可以通过每年支付费用继续获得支持。

如果您需要长时间使用产品(例如许多年),并且在第一年后可能不需要更新和支持,那么可以选择永久许可证。

限时(有截止日期)

该许可证期限允许您在指定的有限时间内使用产品。

限时许可证包含在许可证期限内提供软件更新和支持。

如果您想要获得持续的支持,并且希望在有新版本发表时将产品升级到更新版本,或者是只需要使用该产品一年到两年,那么可以选择限时许可证。