这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

电源测试的短片

交流输入分析:示波器电源测量视频

开关分析:

直流输出分析:

频率响应分析:

电磁谐振无线充电

其它和电源测试相关的内容

电源测试网上直播:

网络直播录像:

  • 使用示波器的开关模式电源测量 (1 小时)
    • 了解如何使用示波器更深入地洞察开关模式电源的性能和效率。开关模式电源(SMPS)是目前大多数计算机、网络设备、测试仪器和通信设备所采用的主流体系结构,因此验证 SMPS 精确和一致的性能至关重要。
    • 谁应参加此次网上直播:负责调试或测试开关模式电源的工程师和技术人员。
    • 主持人:Johnnie Hancock,是德科技示波器产品经理
  • 电源完整性测量--选择合适的工具 (1 小时)
    • 随着电源电压的不断降低,平常经常使用的直流电源正受到越来越多的关注。用户尝试不断降低功率,增加良率和最大限度减少电源引起的信号噪声,导致电源容限变得越来越严苛。此次网上直播将讨论用于执行电源完整性测量(例如纹波、噪声、尖峰、压缩、静态/动态负载响应以及电压引起的信号噪声和信号抖动)的工具和技术。另外还讨论了示波器噪声、探头噪声、探头衰减比、偏置范围、输入范围、连接技术和测量电源/信号串扰所带来的影响。
    • 谁应参加此次网上直播:需要表征其设计电源完整性的工程师和设计人员
    • 主持人:Kenny Johnson,是德科技研发技术总监
  • 使用示波器测量电源信号完整性 (1 小时)
    • 电源在目前的电子器件开发中发挥着重要作用。工程师对查看和表征电源上的微小干扰的需求日益增加,但他们执行这些测量所面临的挑战也逐渐增多。参加此次网上直播并了解示波器的何种特性――从采集引擎到探针――可以实现更精确、更全面的电源测试。您将更加精通这些工具和技术,从而更好地确定耦合系统中的电源所产生的周期性干扰和随机干扰。
    • 谁应参加此次网上直播:使用或指定示波器来测试或调试电源的工程师和其他技术人员。
    • 主持人:Joel Woodward,是德科技高级产品经理
  • 使用示波器的电源频率响应分析 (1 小时)
    • 当前的电源不仅仅是提供滤波输出的全波整流器。诸如开关模式电源(SMPS)、降压型线性稳压器和 LDO 等直流-直流转换器包括负反馈网络和放大器,用于精确稳压。在此次网上直播中,我们将展示示波器配备综合波形发生器和已获许可证的功率测量选件后,如何自动执行电源抑制比(PSRR)、控制环路响应(波特图)等测量。这些测量无需使用额外的测试设备和电源。参加此次网上直播,了解如何应用经济高效的测量解决方案来测试各种电源。
    • 谁应参加此次网上直播:负责调试或测试开关模式电源的工程师和技术人员。
    • 主持人:Johnnie Hancock,是德科技示波器产品经理