这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

微软终止支持 Windows XP,对我的 ENA 有何影响?

(支持的型号以粗体表示:E5071C E5072A E5070B/71B E5070A/71A E5061A/62A E5061B E5063A E5091A E5092A)
 

序列号前缀
(MYxxx、SGxxx)
 
Win-XP Win-7
E5061B 491 – 493 494 -
E5063A 541 -
E5071C 461 – 464 465 -
E5072A 511 – 512 513 -

自 2014 年 4 月 8 日起,微软已终止对 Windows XP 操作系统的支持,此后微软将不再发布新的安全补丁。

虽然您的产品继续运行 Windows XP 仍能保持技术指标规定的性能,但如果您是在网络环境中使用它,或从远程 PC 向 ENA 发送命令,那么我们准备了多项建议,确保您在非 WinXP 环境中安全操作。

如有更多问题,请随时咨询是德科技公司。

问:如何将 Windows XP 操作系统升级到 Windows 7 操作系统?

答:订购 ENA Win-7 升级套件。任何硬件配置均可升级。


问:仪器操作系统和固化软件、软件之间是否可以任意搭配?

答:在 Win-XP 上运行的固化软件版本为 A.xx.xx,在 Win-7 上运行的固化软件版本为 B.xx.xx。
A.xx.xx 版本固化软件不能在 Win-7 上运行,B.xx.xx 版本固化软件不能在 Win-XP 上运行。
B.xx.xx 版本发布后,A.xx.xx 版本只有在发现重大缺陷时才会得到修复 。目前是德科技尚无计划为 A.xx.xx 版本提供增强。
在 Win-XP 上运行的 TDR 应用软件为 A 版本,在 Win-7 上运行的为 B 版本。
A 版本 TDR 应用软件不能在 Win-7 上运行,B 版本 TDR 应用软件不能在 Win-XP 上运行。
B 版本发布后,A 版本只有在发现重大缺陷时才会得到修复。目前是德科技尚无计划为 B 版本提供增强。
 

文档和下载

Guide for Windows XP End of Support: ENA series Network Analyzers 
This document will help you answer some important questions.

参考指南 2014-04-24

null PDF 305 KB
什么是 CPU / 存储器 / Windows 操作系统的历史记录? 
CPU 类型/内存大小、存储器类型/容量、Windows 操作系统的历史记录等均在表格中列出。

常见问答 2014-04-28

Disable USB Autoplay/Autorun Function 
Virus prevention

Misc Downloads Page 2014-10-08