这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

免费获赠业界最深的存储器

开始日期:2012 年 11 月 1 日,截止日期:2013 年 3 月 31 日
World Deepest Memory

促销代码:5.912

适用地区:全球

促销活动说明:

2008年是德科技推出9000系列Infiniium示波器,同时推出1G存储深度选件(Option 500),让示波器的存储深度进入千兆领域,至今这一技术,只是在是德的示波器上出现,业界同行尚无法突破,在这约四年多的时间里,是德的深存储技术帮助很多客户找到深埋在电路中的问题,这些问题是他们用其它品牌示波器无法做到的,为让更多的工程师有机会体验它的好处,是德科技中国有限公司决定在2012年11月1日至2013年3月31日期间,将这一价值超过3万5千美金的存储选件(Option 500),变为赠品,因价值昂贵,请原谅我们只能提供短期优惠,而不是永久优惠。

两个典型的应用,会特别需要该选件。一是上电过程的信息初始化验证,另一是长期观察偶发故障的行为模式

上电过程的信息初始化验证实例分享:一智能终端设备客户的嵌入式电路在上电一分钟之内,即进入死锁状态,初步断定电源上电顺序没有问题,工程师怀疑初始化的信息没有被正确加载,从上电到初始化信息加载,大约50秒的时间,信息加载是通过I2C低速串行总线实现的,示波器的解码功能可验证信息是否被正确加载,示波器的采样率需要设置到10MSa/s,50秒的时间需要的示波器存储深度是10MSa/s x 50s = 500M,该串行信号的测试至少需要示波器两个通道,客户拥有多个厂家示波器,但只有是德9000系列示波器满足该要求,将捕获的数据发给其美国研发总部,美国总部没有该示波器,但有是德的示波器离线分析软件N8900A,问题很快得到解决,加快了产品上市时间,替公司挽回上亿美金的潜在损失。

长期观察偶发故障行为模式实例分享:一网络设备客户的系统总是偶尔宕机,时间上没有规律,有时是几分钟,有时是几个小时,有时是几天,初步断定是毛刺引起,但不确定是否和某特定操作状态有关系,客户使用是德MSO9404A示波器,示波器通道设置在毛刺触发上,同时将16个逻辑通道连接到DDR-II内存控制线以及低速串行总线上,存储深度设置成分段存储,在该设置下, 1G的存储深度能够连续捕获13万另1072个故障信号(忽略信号的其它部分),同时对每个故障信号打上时标,示波器挂在系统上,几天后,工程师发现示波器已经捕获超过5万个故障信号,示波器自动将每个故障对应的逻辑状态翻译成DDR-II操作的状态,同时对每一个段内的低速串行总线进行解码,最后发现问题总是出现在DDR-II的一个特定操作下。

除深存储带来的好处外,Infiniium系列实时示波器还提供了其它多种独特的客户利益:

  • 可以设置示波器的等效ADC转换位数,比如12位、11位、10位等。
  • 提供从600MHz到63GHz(已发货多个月)带宽的各种实时示波器。
  • 提供示波器离线分析软件,操作界面和功能和Infiniium系列示波器是一样的。
  • 提供用户自定义功能软件平台,让用户可自行开发出的软件类似于是德一致性测试软件。
  • 提供类似网络分析仪的功能,去除电缆和探头带来的误差,而且无需借助单独提供的S参数文件。
  • 提供三态探头(N2750系列),一次连接,可得到四个波形(一个差分、一个共模、两个单端)。


联系我们和体验拥有更深存储器的实时示波器可以如何帮助使您的产品更快地推向市场,顺便提一下,在同一截止时间,购买是德16800系列逻辑分析仪会免费赠送4M存储选件

促销条件:

  1. 促销仅限于购买新的Infiniium系列示波器,二手仪器和租赁不包括在内。
  2. 该促销不可和其它促销或大折扣组合
  3. 是德科技可随时中止或修改该促销,并保留最终解释权

千万不要错过本次促销活动:

  1. 是德公司联系,获取促销代码 5.912。
  2. 使用“与专家交流”链接联系我们,获取促销代码 5.912。

文档和下载

免费获赠业界最深的存储器 - 促销快报 
Keysight Infiniium 示波器提供目前市场上所有示波器中存储最深、响应最灵敏的采集存储器。购买任一新款 Infiniium 实时示波器,即可免费获得存储器升级,升级至 1 Gpts,将存储容量增加 25 倍。让您拥有更长的捕获时间,进行更深入的分析,通过减少时基设置值,保持更快的采样率。

促销资料 2012-12-26

null PDF 626 KB