这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

FieldFox 有没有 GPS 接收机?

除 N9912A 和 N9923A 外,所有 FieldFox 型号都有一个可选的(付费)内置 GPS 接收机。因此用户需要拥有选件 307,还需要购买一个 GPS 天线(是德科技销售 N9910X-825)。
 

对于 N9912A 和 N9923A,需要使用一个外部 GPS 接收机(固化软件应为 A.05.33 或更新版本)。是德科技已经测试过三种 USB GPS 接收机。
 

1. GPS 模块,通用 USB GPS 接收机 Gmouse。
2. GPS 模块 VK-172。此 GPS 模块使用 u-Blox7 技术。
3. 来自 Microsoft Streets、Trips 2010 以及更高版本的 GPS 模块。此 GPS 模块使用了 u-Blox 5 技术(导航 GPS 168)。不过,微软已经停止销售此型号。