这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

与专家联系

是德科技仪器驱动程序

现在,几乎所有仪器都支持通过 PC 进行远程控制。这通常可以通过从您的开发环境向仪器发送 ASCII SCPI(可编程仪器标准命令)命令来实现。虽然每个仪器的命令通常都有很规范的存档,但理解所有命令如何交互仍然是一项非常艰巨的任务,尤其是在大型测试系统中。

仪器驱动程序提供了更高级的界面,能够提供更抽象的仪器视图,更有益于您的理解。另外,它们还提供了一个通用框架,因此测试工程师能够更快速、更高效地切换使用各种仪器,无需从零学起所有知识。

 

仪器驱动程序
IVI Logo


下载 IVI 驱动程序

IVI 网站论坛 

 

LabVIEW 驱动程序

 

下载 LabVIEW 驱动程序

The MathWorks Logo


下载 MATLAB 驱动程序

 

传统/废型的仪器驱动程序


VXIplug&play Logo

下载 VXI 即插即用驱动程序

SCPI Logo下载 D-SCPI 驱动程序

SCPI Logo

下载 I-SCPI 驱动程序

VEE Logo

下载 VEE Panel 驱动程序

 

MATLAB 是 Math Works 公司在美国的注册商标。