这是我们认为您想要浏览的网页。 查看搜索结果:

 

将 LTE Advanced 技术引入免许可的频谱

利用免许可频谱提升数据速率

今后几年,连接到网络的设备数量很可能超过 200 亿。移动数据量正在飞速增长,而更高的数据速率也指日可待,为此,通信行业正在积极准备应对措施。用户期待获得更快的数据速率、更高的网络性能,而且无论是在室内还是在户外,都能畅通无阻地进行移动通信。这些需求给网络运营商带来了许多新挑战;他们需要找到新办法来提高网络的吞吐量和经济性。

为了应对这些挑战,一方面,需要使用更多的许可频谱来保证可靠的性能;另一方面,需要充分利用免许可的频谱来加快数据速率。许可辅助接入(LAA)应时而生,它能够聚合许可频谱和免许可频谱中的载波,实现提高数据速率的目的。

Keysight E7515A 无线测试仪能够提供可靠的测试结果、容易使用的用户界面,以及稳定且可重复的数据吞吐量结果。利用这些优势,客户可以轻松加速测试,更快完成设计和验证。

详细了解 4G LTE 技术在免许可频段中的应用(英语)